处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动布局4G网络 无线监控逐渐深入应用

移动布局4G网络 无线监控逐渐深入应用
来源:安防展览网 时间:2012-12-25
今年下半年开始,中国移动全面启动4G网络建设。其中包括:2013年开始在国内100个城市进行TD-LTE我国4G技术标准设备采购,以及2013年建成TD-LTE基站规模超过20万个,即2013年新建基站18万个。据介绍,这一投资总额将达到约1800亿元。移动启动4G网络高清无线监控驶入快车道,相对于刚刚成熟的3G网络,4G在上传和下载速度都有较大的提升。无线应用对于安防无线监控的发展意义重大。

移动布局4G网络

据了解,到2012年底,中国移动将按计划完成建设TD-LTE基站2万个左右,这意味着2013年,中国移动将新建TD-LTE基站约18万个,如果按照每个100万元的建设成本计算,仅建设基站一项的投资,将达到1800亿元左右。更早时候,中国移动已透露,2012年到2013年,将投入2000亿元进行4G基站建设。

巨额投资布局4G网络市场,是中国移动避开其他运营商的3G网络建设的新举措。中国移动杭州分公司技术部相关负责人在接受媒体采访时表示:“使用TD-LTE通信网,意味着可以享受更加稳定和高速的无线移动网络,理论下载峰值可达到每秒百兆,下载一部电影可能仅需几秒钟时间。”而目前常用的3G网络下载速度在5M-10M,相比之下,新技术的网络要快10倍。

在3G网络刚刚诞生时,高清无线监控企业曾对3G寄予厚望,希望能为高清监控带来根本性变化,但事与愿违。根据深圳市优资福科技有限公司总经理宋义军的介绍,实际上目前的高清无线监控主要集中于车载监控以及复杂地形的远程监控和家居安防的防盗报警联网系统。3G网络稳定性受到极大地限制,此外还有服务费的问题,在图像回放和观看时并没有想象中的优越。采用3G网络,如果有转发服务器支持,可以支持多路回放。但是如果没有转发服务器一般只能1-2路的观看。

无线监控传输优势明显

综合成本低:只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。

维护费用低:无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。

监控和无线传输技术的结合:它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心。在无线监控系统中,无线监控中心需要实时得到被监控点的视频信息,并且该视频信息必须是连续、清晰的。在无线监控点,通常使用摄像头对现场情况进行实时采集,摄像头通过视频无线传输设备相连,并通过由无线电波将数据信号发送到监控中心。

4G推动高清无线监控新发展

3G网络应用的局限性可想而知,而对于中国移动新布局的4G网络企业同样有着新的期待。业内人士认为,3G网络在实现高清监控时具有其本身的局限性,但是4G网络却很好的解决了上述问题。

据目前试点来看,4G网络的速度是3G网络的10倍,下载速度达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控需要的带宽基本每路在2M—4M之间,这就很好的满足高清监控的良好需求。

3G网络的稳定性实际上是很多消费者考虑的问题。由于网络基站的均衡性不一,造成了3G网络在传输上容易造成信号强弱不均,从而回导致掉帧、画面卡的现象。但是记者从中国移动公布的4G网络建设目标中注意到,2013年新建基站18万个,这就很好的解决了4G的网路信号问题。业内人士表示,未来的4G通信能满足第三代移动通信尚不能达到的在覆盖范围、通信质量、多媒体传输等需求。

视频监控接入方式由有线转入无线是一种必然趋势。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受,无线监控作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。其安装方便、灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用无线监控方式,建立被监控点和监控中心之间的连接。无线监控技术已经在现代化小区、交通、运输、水利、航运、治安、消防等领域得到了广泛的应用。

结语:

根据近年来网络视频监控业务运营实践、无线网络视频监控技术的发展及不同用户群对无线视频监控的需求程度的发展。随着网络技术和无线技术的迅猛发展,各种网络技术、网络产品应运而生,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。