处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从主流厂商新品看2013 LED照明方案四个趋势

从主流厂商新品看2013 LED照明方案四个趋势
来源:我爱方案网 时间:2012-12-25

【导读】取代40W白炽灯的LED灯零售价已达10美元甜蜜点,产业界乐观预期明年整体LED照明市场走暖,做好技术储备和方案选型是业内人士头等大事,待市场爆发时全力投入。本文就PI等几家主流LED厂商发布新品谈谈2013年LED照明方案的四个趋势。


2012年即将过去,这一年对于LED业者来说可谓喜忧参半,虽然包括中国在内的许多国家已经开始禁止销售白炽灯,但是LED灯具销售并没有如期爆发,反而出现了很多灯具厂商倒闭的连锁风暴,不过,也有厂商笑逐颜开,赚了盆满钵满,总体来看,今年LED市场属于正常调整的一年,对于2013年LED照明市场,随着取代40瓦(W)白炽灯的LED灯泡零售低价格已达到10美元甜蜜点,产业界纷纷乐观预期明年整体LED照明市场走暖,所以,现在业者要做的是做好技术储备和方案选型,只待市场爆发时全力投入。这里,结合Power Integrations等几家主流LED厂商发布的新品谈谈2013年LED照明方案的四个趋势。

趋势一:调光技术大升级,有望成为照明亮点

在LED照明应用中,调光技术面临的挑战非常大,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战相当大,不过,这也是辨别方案优劣的一个利器,在以往的LED调光方案中,常见的问题有调光范围小、调光中突然变亮、调光低时出现闪烁等等,严重影响了用户体验,不过,随着PI等公司专用方案推出,LED调光问题有望解决,以PI发布的LYTSwitch IC来看,已经可以实现可非常出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMA SSL6标准,另外该驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快,实际方案中,使用LYTSwitch IC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除,这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。在这方面,PI号称有专利的电路技术,从调光曲线看,PI的方案确实优势很明显。

图一 PILYTSwitch控制器调光曲线

调光技术另个挑战是兼容性问题,现在还没有一家方案可以做到100%兼容调光器,所以能做到80%(90%)以上就已经很不错了,现在对外宣称能做到这个比例的就是Power Integrations公司,看来,PI在调光方面确实做了很多工作。随着LED灯具逐渐普及化,调光技术的升级可以带给用户更多更好体验,也会成为一个新卖点,选择方案的时候可以关注一下这个功能。在支持调光模式上,厂商普遍支持可控硅调光和PWM调光。