全球移动设备供应商协会(GSA)11月发布的LTE演进报告显示,全球商用LTE网络总数达113个,已有105个国家的360家电信运营商承诺推出LTE。预计到2012年底,商用LTE网络总数将达到166个。同时,LTE商用终端也呈现爆炸式发展,GSA预计到2012年底,将有大约800款LTE终端推出,其中有超过500种UMTS/LTE双模终端和超过170种的CDMA/LTE双模终端。
在移动宽带(MBB)蓬勃发展的时代,已商用的运营商的LTE网络,其建设策略和计划,可供全球运营商参考。通过对这些运营商进行分析,可把他们归结为以下四种类型:
1. 主动改变型:追求格局地位提升,主动提升竞争力,如Verizon和LG U+;
2. 保持型:持续保持在本区域移动宽带的地位,如Docomo和TeliaSonera;
3. 竞争响应型:响应竞争,保持品牌和竞争力,如日本软银、KDDI、德国沃达丰和德国电信;
4. 政策导向型: 利用政策优势首先发布LTE,如英国EE、俄罗斯YOTA。
主动改变,提升竞争力
美国移动运营商Verizon建设LTE的驱动力来自于产业发展和竞争对手施压。Verizon很早就坚定的认为CDMA产业后续演进方向是LTE,同时AT&T iPhone的引入和高价值客户快速增长也给他带来了压力。为了保证其网络地位,Verizon采用快速实现LTE全覆盖的策略,牵引CDMA业务逐步往LTE网络迁移。在频谱策略上,Verizon保留现有800MHz和PCS频段支持CDMA,在新的700MHz和AWS频段上部署LTE;在网络建设策略上,Verizon的接入网络采用叠加建网,核心网新建EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心网)和HSGW(HRPD Serving Gateway,HRPD服务网关),全网部署eHRPD(Evolved High Rate Packet Data,演进的高速分组数据);在语音业务方面,Verizon推出SVLTE(Simultaneous Voice and LTE,双模双待),并计划2013年商用VoLTE,数据业务采用非优化切换;在终端策略上,Verizon大力发展智能手机,同时支持PAD、数据卡和Mobile WiFi。当前Verizon LTE网络已发展至1230万用户,同时带动CDMA 3G用户流量高涨,带来ARPU值的提升。
韩国LG U+ 通过建设LTE来改变自己在移动宽带时代的市场格局,以面对来自SKT和KT的竞争压力。在LTE频谱策略上,LG U+在800MHz上进行网络覆盖和语音服务,在2.1GHz上进行容量扩充,在1800MHz上从3G网络Refarming到LTE;在网络建设上,无线网络采用叠加建网策略;在语音业务方面,LG U+推出VoLTE,并结合RCS(Rich Communcation Suite,富通信套件)业务;在终端策略上,LG U+大力发展智能手机。LG U+于2011年7月推出了LTE网络,截止当前已发展到350万用户。LG U+计划于2013年3月底完成在全国的LTE网络部署,预计覆盖韩国99.9%的人口。LG U+部署LTE商用网络后,其LTE品牌从第三上升到,相应的ARPU值也增加25%。
持续,保持市场地位
日本运营商NTT Docomo为了保持在日本市场的地位,积极建设LTE网络,实现跨越式发展,为用户提供高质量的移动宽带业务体验。 在频谱策略上,Docomo保留800MHz、1800MHz和2.1GHz频段支持现有WCDMA,用2.1GHz、1.5GHz和700MHz频段建设LTE网络;在网络建设策略上, Docomo的无线网络采用WCDMA/LTE双制式共存,核心网新建EPC网络;在语音业务上,Docomo采用先采用CSFB(Circuit Switched Fallback,电路交换回落)方案后VoLTE的解决方案;在应用级业务上,Docomo除了发展iMode之外,还发展包括基于云计算的自动翻译等业务;在终端策略上,Docomo多样化策略包括智能手机、数据卡、平板电脑的推出等。Docomo在2011年就已经完成东名阪地区的覆盖,计划2012年完成主要城市的覆盖,到2015年覆盖全国。预计到2012年财年底,Docomo的LTE用户达到1000万。
响应竞争,实现战略目标
日本软银为了积极响应Docomo的LTE部署挑战,实现其“移动互联网世界”的战略 ,快速实现LTE全覆盖来分担WCDMA数据业务。在频谱策略上,软银采用2.1GHz、1.5GHz和900MHz频段支持现有WCDMA,利用2.6GHz的30MHz频段部署LTE TDD,同时采用1800MHz、700MHz和2.1GHz频段部署LTE FDD,并通过获得的FDD频谱,结合收购其他运营商获得的站址部署LTE FDD;在网络部署策略上,软银利用旧小灵通站址部署LTE TDD,以分担WCDMA数据业务并实现盈利;在LTE TDD网络建设上,软银的无线部分重用小灵通站址,核心网新建EPC;在语音业务上,软银采用CSFB解决方案;在终端策略上,软银发展智能机、PAD、数据卡和Mobile WiFi等。从2012年2月正式商用开始,软银当前LTE TDD用户已超过40万,预计年底可达100万。软银计划于2013年3月完成LTE TDD全国覆盖。
日本的另一运营商KDDI,实际上是比Docomo更有LTE发展意向的移动运营商。因为CDMA和WiMAX发展缺乏后劲,已经丧失了基础设施的优越性,而软银利用iPhone已领跑2~3年。在这种压力下,KDDI采用快速实现全覆盖的LTE部署策略,引导CDMA业务往LTE网络迁移。在频谱策略上,KDDI保留800MHz和2.1GHz频段支持CDMA语音和数据业务,在新的2.1GHz、800MHz、1.5GHz和700MHz频段上部署LTE网络;在网络建设上,无线部分采用叠加建网方式,核心网新建EPC和HSGW;在语音业务上,KDDI优先部署eCSFB和eHRPD优化切换,后续演进到VoLTE;在终端策略上,KDDI推出LTE智能手机、PAD和平板电脑,且与iPhone 5同步发布LTE网络。尽管在LTE网络部署节奏上稍显落后,但KDDI在建设速度上却是快的,KDDI计划在两年之内也就是在2014年之前,在人口覆盖率96.5%的广阔服务区域内构建LTE网络,并计划在2014年底对网络基础设施建设投资5150亿日元,是几家运营商中投资多的。事实上,KDDI也对CDMA网络进行了升级,于2010年下半年商用多载波Rev.A,下行峰值速率达到9.3Mbps。
德国电信WCDMA只有2×10MHz频谱,相对竞争对手存在容量压力。为了保持在移动宽带时代的竞争力,DT在主要城市利用1800MHz GSM频段上实现LTE Refarming,同时在800MHz频段上,从郊区逐步进入城市进行LTE网络部署。在频谱策略上,DT保留2.1GHz频段用于WCDMA,900MHz频段用于GSM,在1800MHz、800MHz和2.6GHz频段进行LTE部署;在网络部署策略上,DT采用LTE 1800MHz覆盖主要城市,在800MHz从郊区开始完成普遍覆盖,在2.6GHz频段增强热点容量;在网络建设策略上,无线部分采用GSM/LTE Refarming,核心网使用SingleEPC;在语音业务上,其LTE语音初期采用CSFB解决方案,并计划于2013~2014年演进到VoLTE;在终端策略上,在2010年开始引入CPE(Customer Premises Equipment,用户驻地设备)和USB Dongle,从2012年逐步引入智能手机,并利用iPhone 5在1800MHz的优势争夺高端用户。