处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国成为Android手机市场 占全球份额1/3

中国成为Android手机市场 占全球份额1/3
来源:搜狐it 时间:2012-12-21

中国已经是全球的Android市场。据市场分析机构Informa报告显示,到今年底,今年全球将销售7.86亿台智能手机,比2011年增长45%。今年销售的Android智能手机将达4.61亿台。其中,三分之一的Android智能手机在中国销售,这使得中国成为全球的Android手机市场。

数据让人吃惊,人们原本认为美国会是的市场,但它只排第二位,占今年Android设备销售的11%。

Android今年大获成功不容怀疑,之前IDC曾披露说,Andorid占了三季度全球智能手机出货的75%,上年三季度时为57.5%。

Informa表示,在今年中国销售的所有智能手机中,Android占了三分之二,约为今年美国所有销售的手机的一半。

对于苹果来说,这是一个糟糕的消息,它在中国手机市场的份额只有5%。Windows Phone在中国只有1%的份额。

不过,苹果在中国仍然是成功的。上周苹果在中国推出iPhone 5,三天销售200万台。展望未来,Android的份额会继续增长,尽管未来OS份额可能会达到高峰。

Informa分析师在报告中说:“展望未来,Andoird在全球会继续增加份额,到2015年,全球每销售两台手机,当中一台会安装Android。不过……Android平台的份额可能会触及点——甚至可能会下滑——到2016年之后,替代性操作系统(尤其是Windows Phone)会积极渗透。”