处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2012年智能手机显示屏的评估以及将来的展望

2012年智能手机显示屏的评估以及将来的展望
来源:我爱方案网 时间:2012-12-21

【导读】占据智能手机成本第二的显示屏竞争不断,OLED和TFT究竟谁能一统天下,谁都难以断言。OLED效果优于TFT,但良率低,价格高,就连想要大规模普及OLED的三星也望而却步,只在高端机型采用。究竟智能手机屏未来发展如何,来自UBM Techinsights的拆解专家为我们做了详细评估。


在智能手机显示屏成本方面,对于高端市场,iPhone5总的物料成本为203.44美元,显示屏占了26.97美元;三星GOLAXY S3总物料186.4美元,显示屏高达36.66美元;在HTC ONE和诺基亚800也是一样,这四部手机里面,显示屏成本比例都占到了总比例的13%,仅次于电子部分,在总成本中位列第二。在中低端市场UBM Techinsights挑选了摩托罗拉MB886、索尼ST25i、华为C8650、ZTE四部手机进行对比,显示屏成本同样占到14%,也是占总比例的第二位。

2012年12月15日,UBM Techinsights出席了由CNT Networks、我爱方案网(www.52solution.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)、中国电子展和China Outlook Consulting联合主办的第四届智能手机设计工作坊,与现场工程师分享了UBM Techinsights对2012年发布的119部手机面板的分析结果以及对2013年市场的展望。

在智能手机显示屏材质方面,iPhone 5采用了4英寸带Retina技术的IPS屏,Galaxy S3采用了4.8英寸Super AMOLED显示屏,HTC one X采用了TFT显示屏,Nokia Lumia 800采用了AMOLED显示屏,而在这四部手机Panel的成本比例在总显示模块中都超过了40%。 UBM Techinsights终端产品分析师孙嗣杰表示,40%的Panel在总显示模块中的比例,似乎是高中端手机的分界线。

图为 UBM Techinsights终端产品分析师孙嗣杰在第四届智能手机设计工作坊上激情演讲

在 UBM Techinsigh拆解的119部手机中88%的都采用了TFT材质,只有12%的高端手机采用了OLED材质的显示屏。对于显示屏厂商。三星,LG Display和Japan Display Inc分别以26%,13%,11%位居前三。 UBM Techinsigh预测2013年5英寸的手机会成为主流。

直播及在线讲座,请点击:
//www.cntronics.com/seminar/68/review
查看更多拆解报告,请点击:
//www.52solution.com/html/Teardown_Teardown