处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

【盘点】2013年十大科技战略趋势

【盘点】2013年十大科技战略趋势
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-21
  •   1.移动设备争斗

      移动设备上的用户体验已让桌面设备黯然失色。消费化(Consumerization)让平板电脑进入了企业市场领域。云计算和移动计算正相互影响,使得这一趋势更为明显,设备的更新换代速度将更快。在 2013年,移动设备将超过PC,成为人类使用广泛的互联网访问设备。到2015年,在成熟市场上超过80%的掌上设备将为智能手机,其中有20%的智能手机将运行Windows Phone操作系统。另一方面,到2015年,平板电脑的出货量将为笔记本电脑出货量的一半,其中Windows 8平板电脑将在出货量上排名第三,前两名分别是苹果和安卓。微软在整个客户端平台上的份额将下降至60%,甚至有可能会降到50%以下。在智能手机领域,Windows将超过RIM,成为排名第三的公司,其出货量在2015年有可能会同苹果一样多。Windows 8有可能会成为“相对小众”的产品,基本上只有企业用户会感兴趣。

      2.移动应用和HTML 5

      整个2014年,JavaScript的性能将足让HTML5和浏览器成为对应用开发者而言主流的平台。随着HTML5被越来越多的浏览器所兼容,开发者从本地应用过渡到HTML5将是一个大的趋势。但是,本地应用也不会就此退出舞台,它们的使用体验还是好的。

      3. 个人云

      云计算将成为数字生活的中心,用于承载应用、内容和参数设置。它让设备间的同步成为可能。服务变得更为重要,而设备则变得不再那么重要了。