处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMOLED推动了OLED在中小显示市场的渗透率

AMOLED推动了OLED在中小显示市场的渗透率
来源:21ic 时间:2012-12-21

21ic讯 据DisplaySearch 随着手机厂商增加AMOLED的应用,在原本一直由LCD技术主导的中小显示市场(9寸及以下),AMOLED渗透率已逐步攀高。根据NPD DisplaySearch季度中小尺寸出货和预测报告Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report指出,2012年AMOLED将拥有中小显示市场6%的份额,并将于2015年翻番到13%。2012年OLED的出货量将达到1亿9千1百万片,占中小显示总出货量的8.4%。

“在AMOLED技术开始大量应用于手机之前,PMOLED主要应用于手机副屏、汽车和一些工业用途或利基市场。”NPD DisplaySearch大尺寸显示和FPD材料研究总监Yoonsung Chung表示,“自从2010年三星发布首个AMOLED智能手机Galaxy S开始,AMOLED推动了OLED在中小显示市场的渗透率。”

 

 

图一、2010-2016 OLED在中小显示的出货量占比

Source: NPD DisplaySearch Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report

手机持续推动OLED市场的发展,2012年将占据整个中小OLED 69%的市场份额,到了2015年更将达到83%。然而,大量采用AMOLED技术将需要克服一些目前面临的问题,由于欠缺专业的技术以及生产经验,新进入厂商面临很大挑战。平均来说,成功进入AMOLED市场需要五年时间。此外,AMOLED生产成本较昂贵,这也一定程度影响市场需求。

 

 

图二、2010-2016按应用别中小OLED显示的出货(单位:百万片)

Source: NPD DisplaySearch Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report