处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

取代管径30mm环形荧光灯的LED照明单元

取代管径30mm环形荧光灯的LED照明单元
来源:我爱方案网 时间:2012-12-21
东芝照明技术从2009年10月开始销售LED照明单元“LED单元扁平形系列”,新产品相当于该LED照明单元的“1700系列”。该LED照明单元采用薄形构造的GX53灯头,通过组合使用该公司自主开发的散热技术及电源小型化技术,实现了LED独有的薄且紧凑的形状。可像换灯泡那样自由更换光源,因此在安装照明器具后,可根据用途及环境,在不更换照明器具的情况下变更灯光颜色。

新产品1700系列外径为205mm,管径为 30mm ,与管径为30mm的 环形荧光灯 基本为同等大小。亮度方面,昼白色为1700流明,灯泡色为1530流明,亮度与管径为30mm的环形荧光灯(东芝昼白色FCL30N/28为1600流明)相同。

为了实现能够取代环形荧光灯的发光方式,将LED环状配置,并利用透镜盖来控制配光。新产品的耗电量为21.3W,与使用管径为30mm的环形荧光灯照明器具的32W相比,可削减约33%。另外,额定寿命与荧光灯为6000小时相比,达到约为其6倍的4万小时。新产品有昼光色和灯泡灯两种,建议零售价均为1.26万日元(含税、下同)。

新产品不能在已有照明器具上直接替换30mm管径环形荧光灯使用。因此,东芝照明技术将同时上市3款专用照明器具,用于公寓公用区及住宅大门使用的小型吸顶灯。将于2012年12月25日在室内用途方面上市一款产品(建议零售价为6300日元),于2013年1月15日在室内用途(建议零售价为7350日元)和室外用途(建议零售价为9765日元)方面各上市一款产品。该公司今后还计划陆续扩大专用照明器具的产品线。