处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

首次用上ARM A7架构的高通新四核MSM8x26解析

首次用上ARM A7架构的高通新四核MSM8x26解析
来源:我爱方案网 时间:2012-12-21

【导读】高通近日推出的两款新四核处理器MSM8x26采用28nm工艺制造,整合四个ARM Cortex-A7架构的CPU核心,主频1.2GHz,搭配图形核心Adreno 305,并整合了基带,这也是与同为四核处理器的APQ8064的不同点。也是高通的款ARM Cortex-A7架构产品。


高通近日宣布推出的两款新的四核心移动处理器“MSM8226”、“MSM8626”,均隶属于Snapdragon S4家族,专为中国等地的入门级智能手机市场而来。

根据了解到的资料,MSM8x26均采用台积电28nm工艺制造,整合四个ARM Cortex-A7架构的CPU核心,主频1.2GHz,搭配图形核心Adreno 305,并整合了基带,这也是与同为四核处理器的APQ8064的不同点。

如果没有记错的话,这是高通的款ARM Cortex-A7架构产品。Scorpion、Krait都是高通利用ARM授权自己研发的架构,而之前的MSM8225/MSM8625(双核)、MSM8225Q/MSM8625Q(四核)系列都是Cortex-A5架构的,工艺也还是45nm,图形核心Adreno 203。

MSM8x26将会取代MSM8x25Q,CPU、GPU性能都会有比较明显的提升。

MSM8x26还支持1080p视频编码、解码,1300万像素摄像头,网络制式方面MSM8226支持UMTS、TD-SCDMA,MSM8626还额外支持CDMA。这也与高通一贯的命名方式相符。

伴随而来的还有新款收发器“WTR2605”,其中W代表晶圆,表明它是晶圆级别封装的,支持国内市场上流行的双卡双待功能,但对比高通目前的旗舰型收发器WTR1605L有何不同还不清楚。

按照ARM的说法,A7架构芯片可以让2013-2014年间的100美元以下入门级智能手机媲美2010年的500美元高端机型。高通并未宣布MSM8x26的出货时间,不过考虑到MSM8x25Q设备要到2013年季度才会面世,MSM8x26快也得明年底了。

顺便再来说说Cortex-A7架构吧。

A9开始,ARM转向乱序执行架构,包括强大的A15和未来64位的A50,但是A7反其道而行之,回归到了A8的顺序执行,而整数流水线和A9一样都是8级,少于A8 13级。

A7架构处理整数指令的时候是双发射,整数执行集群也和A8很相似,但面对浮点、NEON等指令就又是单发射,不过浮点单元是完全流水线的,又比A8复杂。此外,A7还有更现代的分支预测单元和更好的预取算法,二级缓存延迟也非常低(10个周期)。

图1 Cortex-A7架构示意图

图2 ARM、高通架构规格对比