处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中移动今日香港TD-LTE商用 TD-SCDMA不会放弃

中移动今日香港TD-LTE商用 TD-SCDMA不会放弃
来源:腾讯科技 时间:2012-12-20
  

中移动今日香港TD-LTE商用 TD-SCDMA不会放弃(TechWeb配图)
腾讯科技 郭晓峰 12月18日报道
中国移动在自主知识产权的4G道路上终于迈出了具有里程碑意义的一步。
今日,中国移动通过LTE TDD/FDD融合组网的方式在香港正式启用TD-LTE商用网络。这是香港地区的个TD-LTE网络,也是全球首个TD-LTE/LTE FDD融合网络,其将成为中国内地TD-LTE快速发展的借鉴,这也意味着我国正式拉开进入4G时代的序幕。
早在上月,腾讯科技先报道出中移动将于12月18日在香港正式启用TD-LTE网络后,便引起业界广泛关注。
深圳香港两地实现TD-LTE漫游
中国移动一直是国内TD-LTE技术的主导者。据了解,早在今年年初,中国移动便已开始筹划在香港进行LTE TDD/FDD融合组网。首先是获取频谱,于是2月,中国移动斥资1.7亿港元成功在香港购得2330MHz-2360MHz共计30MHz的TDD频段(此前2009年2月,中国移动香港就竞得了FDD-LTE频谱)。
随后4月25日,中国移动香港有限公司宣布,在港正式推出4G(FDD LTE制式)服务,为客户提供高速移动数据业务,下载速率可达100Mbps。当时也推出了4G的相关合约套餐。中国移动香港公司董事长林振辉当时表示,此次推出为FDD LTE制式,并计划于今年底推出TD-LTE制式,当时爱立信是中国移动香港LTE FDD商用网络的供应商。
此后几个月,中国移动在香港开展FDD LTE移动数据业务的同时,依据ITU的3GPP标准计划推出TD-LTE网络,与现有的FDD LTE网络形成互补。7月19日,中国移动TD-LTE项目在香港地区正式落地。据了解,中国移动香港公司的LTE FDD/TDD融合商用网络由爱立信和中兴各承建50%。中兴负责港岛、九龙等主要商业区域,并获得较多设备份额,其他区域由爱立信负责,初期基站总数量约1000个左右。
虽然网络整体规模不是很大,但鉴于香港复杂的无线环境以及市场竞争格局,在港部署的TD-LTE网络首次采用了宽频、多载波、超大功率技术。采用该技术的无线基站具备4载波,总功率100W,大容量单机站支持36个20MHz 2X2MIMO小区的强大能力,以应作为全球挑战性网络部署对香港环境的挑战。
日前,TD-LTE扩大规模试验正在国内13个城市如火如荼地开展,TD-LTE产业链成熟度的不断提升及全球部署范围的进一步扩大,使TD-LTE国际漫游成为一个现实而紧迫的需求,也是下一阶段实现TD-LTE全球化的关键问题。
在香港TD-LTE商用网络启用仪式现场上,采用了爱立信、中兴在香港部署的LTE FDD/TDD融合商用网络,并与双方在深圳部署的TD-LTE室内分布系统及实验网号段USIM卡, 实现了港深两地演示现场间在漫游条件下的实时视频通话。
视频通话采用漫游到深圳的香港LTE FDD/TDD双模终端与漫游到香港的深圳TD-LTE终端进行手机视频通话,经由两地 LTE无线接入网和国际传输线路,话音与图像传输均呈现高质量与良好体验,且时延很小。不过目前手机视频通话大部分只能依靠基于LTE FDD/TDD网络分出的Wi-Fi,严格来说并不算手机通话,后续还需要等待网络规模化。
据腾讯科技从香港方面人士获悉,此次商用仅提供高速移动数据业务,用户语音通话、短信等功能仍依靠现有2G、3G网络。覆盖方面,根据中国移动香港公司LTE网络建设计划,到今年年底,实现4G LTE网络室外覆盖可达现有GSM网络的100%覆盖水平,室内覆盖可达80%水平。
终端方面,在香港上市的4G终端中涵盖了手机、上网卡、无线上网猫(MiFi终端)。其中,手机主要以三星、HTC、LG品牌为主,如三星GalaxyS II LTE、HTC One XL LTE和LG Optimus True HD LTE。其余两类终端主要是以华为、中兴为主。不过目前大多终端仅支持FDD LTE制式,支持双模LTE的还相对较少。
推动内地TD-LTE商用 加速国际化进程
香港TD-LTE的商用是中国移动个正式商用的TD-LTE网络,这对备受瞩目的中国内地TD-LTE规模试验形成了强烈的示范效应。
目前,在香港已有四家运营商开始运营4G,分别是中国移动、CSL(香港移动)、PCCW(电讯盈科)以及3HK(和记电讯旗下运营商),与后三个不同的是,中国移动运营的是一张双模的4G网,即LTE TDD/FDD融合服务。
对于中移动而言,TD-LTE率先在香港商用重要的意义是希望借此来推动内地TD-LTE尽快商用。由于中国内地市场LTE牌照的不确定性,中移动必须借此证明,TD-LTE的技术和市场的成熟能力,以及其所具备的实际运营能力。
而香港与内地在通讯网络服务运营流程体制上有所不同,并不受牌照限制,只要具备资质的上市公司合法竞拍到频谱,铺好相关网络及准备好支持终端产品,即可宣布提供服务。
香港某分析师对腾讯科技表示,“中移动的TD-LTE香港商用后,相关终端产品、应用必须跟的上 ,这是价值体现明显、也是市场反应快的环节,需时间向内地释放一个利好的信号。”
据了解,中国移动目前已在国内13个城市正式启动了TD-LTE扩大规模试验网络建设工作,今年年底前将完成2万个TD-LTE基站建设。按照计划,中国移动将在2013年启动国内100个城市的设备采购和网络建设工作,预计基站规模超过20万个,并将在2013年年中完成扩大规模试验网的测试工作。
显然,中国移动正在通过TD-LTE建网规划,向外界释放积极的信号。但业内人士认为,中国内地TD-LTE的快速发展,需要以香港LTE融合网络为借鉴,通过融合组网的方式加速推动TD-LTE产业在国内的率先成熟。
从全球范围来看,LTE TDD/FDD融合组网已经成为全球移动宽带的重要演进方向。据了解,瑞典运营商Hi3G是由中兴承建,其LTE TDD/FDD网络获得客户赞许和好评,被誉为样板工程;日本拥有目前公布的全球的TD-LTE网络,华为和中兴作为核心网络供应商,其也于今年9月底启动FDD LTE商用网建设,从而开始融合组网经营;欧洲的Vodafone和E-Plus等公司也都同时拥有TDD和FDD频率,并开通了融合测试网络。
截至目前,全球LTE商用网络数量已达95个,包括86个LTE FDD商用网络,9个TD-LTE商用网络以及2个FDD/TDD双模网络。其中,中兴通讯已经获得了38个LTE商用合同,与全球100多个运营商合作并部署试验网。爱立信则在全球部署了超过90个LTE/EPC网络。根据发货量统计,爱立信占据全球LTE市场份额的60%以上。
TD-SCDMA不会放弃 与TD-LTE“两手抓”
显然,TD-LTE商用化的步伐正在加快。这是否意味着同样以移动宽带为特色的TD-SCDMA即将退出历史舞台呢?答案显然是不会。
中国移动董事长奚国华之前曾表示,不会抛弃TD-SCDMA,相反,中国移动正在加大力度建设TD-SCDMA网络,预计到2014年年底,基站数将达40万个。此外,TD-SCDMA是我国自主知识产权的技术,从国家战略的角度,也不会放弃。
此番话表明,中国移动非但不会抛弃TD-SCDMA而直接进入4G,而且还会由始至终地发展好TD-SCDMA,实现TD-SCDMA与TD-LTE的协调发展。
但事物的发展都有其必经过程。TD-LTE走向真正的成熟,还需要两年左右的时间。这两年,也正是TD-SCDMA为TD-LTE的发展积累经验、打好基础的关键时期。中移动高管也已经在公开场合多次明确表态:中国移动要加快促进TD-LTE发展,抓紧完善TD-SCDMA网络。据悉,中国移动计划在今年对6000万台TD手机进行补贴,力争使TD-SCDMA的终端做到三同步:质量相同、价格相同、上市时间相同。