处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4G上网新利器 大唐电信MIFI900闪亮上市

4G上网新利器 大唐电信MIFI900闪亮上市
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-12-20

伴随着中国移动 4G 网络的全面铺开,相关的周边设备也不断涌现而出。近日,作为国内通信行业的标杆企业, 大唐电信 便推出了全新的4G无线热点设备—— MIFI900 ,可将中国移动4G信号转至WiFi信号,满足多人上网需求。再加上时尚袖珍的外形设计、300小时超长待机时间、简单便捷的操作方式,MIFI900成为了4G时代都市办公、时尚人群所必备的上网利器。

全面兼容4G 畅享极速体验

MIFI900上网的下载速度可达到100Mb/s,这意味着即使多人多台设备通过大唐电信MIFI900同时上网,网速也丝毫没有影响。无论是刷个微博上个网,还是在线听个音乐看个视频,都几乎不需要任何缓冲。记者了解到,大唐电信MIFI900可同时支持TD-LTE、LTEFDD、TD-SCDMA、UMTS、GSM五种制式,从而实现中国移动4G/3G/2G信号的全面兼容,有效支持IEEE 802.11 b/g/n无线局域网传输协议,为用户带来极速上网体验。

在使用方面,大唐电信MIFI900凸显了人性化和易操作性。首次使用时,可将设备与电脑相连,可自动安装驱动程序,通过web浏览器可完成相关的上网参数及密码设置。用户可以根据使用特点,设置4G信号优先或3G/2G信号优先。首次设置一旦完成,今后用户就只需一键开启MIFI900,便能够检索到周边的中国移动4G/3G/2G信号,快速的转换成WiFi信号。机身正面一块1.46英寸的LED显示屏,还能够准确显示当前的网络状况、使用情况、电池用量,让用户轻松掌握设备运行信息。

超长使用时间 精彩时刻在线

作为一款随身携带的无线路由器设备,便携性是很多人选择产品时考量的重点,大唐电信MIFI900在这一方面同样颇具亮点。记者看到,大唐电信MIFI900整机尺寸仅为110mmx65mmx13.5mm,加上电池后的重量也仅有140g左右。如此迷你袖珍的身材,使得大唐电信MIFI900无论是放进手提包中还是揣在裤子口袋里,都丝毫没有任何压力,成为都市人群形影相随的好伙伴。

在续航时间方面,大唐电信MIFI900表现卓著,其配备了一块容量高达2900mAH的电池,在4G网络下可连续工作8小时以上,待机时间可超过300小时。不让电池成为移动生活的拦路虎,精彩时刻在线,满足用户长时间外出时的使用需求。

“有了大唐电信MIFI900,走到哪,4G网络就跟到哪,随时随地上网办公、娱乐,更加简单轻松。”在通信卖场,一位刚刚购买大唐电信MIFI900的消费者如是说。记者了解到,目前大唐电信MIFI900已正式上市,在中国移动营业厅及相关通信卖场、网上商城都有销售,卓越的性能表现得到了都市商务、时尚人群的好评和认可。