处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

M2M整合3G通讯模块 为物联网提供高质量通讯

M2M整合3G通讯模块 为物联网提供高质量通讯
来源:我爱方案网 时间:2012-12-20

【导读】物联网利用网络通讯科技,将本独立的电子设备赋予连接因特网的应用功能,而在IC整合技术持续精进下,想让电子设备、电子配件均可连网,现在也仅需利用嵌入式系统与连网解决方案就可轻松完成设计,甚至于有针对M2M需求同时整合通讯功能的应用解决方案,满足越来越多的M2M产品设计需求。


M2M应用热潮逐渐加温,但建构M2M网络必须先确认物联网的应用网络型态,网络服务必须具备满足M2M需求的传输距离、低功耗要求,与一定程度的传输效能表现,在众多无线通讯技术中,以GSM为基础的3G无线数据网络,开始被物联网应用开发业者注意,相关的解决方案也一一出炉...

物联网(Internet of Things)的概念,为利用网络通讯科技,将原本独立的电子设备赋予连接因特网的应用功能,而在IC整合技术持续精进下,想让电子设备、电子配件均可连网,现在也仅需利用嵌入式系统与连网解决方案就可轻松完成设计,甚至于有针对M2M(Machine to Machine)需求同时整合通讯功能的应用解决方案,满足越来越多的M2M产品设计需求。

物联网整合无线通讯技术 提供丰富加值服务

基本上物联网应用,在物联网应用网络中,为透过机器与机器间的连结,甚至包含机器与人的联系所整合,在物联网应用中,“网络”就成为相当关键的重要角色!尤其是无线通讯技术,本身即肩负维持M2M环境通讯畅通、稳定的关键,不只需用以连接各种无线终端,还需整合稳定、低干扰的通讯管道,让M2M应用环境可以有效发挥战力。

早期M2M的应用开发,在长距离无线通讯需求方面,大多会直接选用较无距离限制的GSM(Global System for Mobile Communications)通讯架构进行功能整合,或是选择蜂巢式(Cellular)行动通讯网路,如3G、HSPA(高速封包转送),甚至更新颖的4G、LTE(Long Term EvolutionLTE)无线通讯技术,来与物联网应用进行整合搭配。

而物联网的应用型态,将开启M2M网络更多元化的应用型态,同时也可能创造M2M应用的产业价值,但M2M应用型态要能成形,的关键就在M2M应用所选择的网络质量,如果M2M系统动不动就使终端出现失连,自然用户对于M2M应用也会开始失去信心,而如何透过维持机器间有效、顺畅的网络通讯传输,将决定M2M服务架构的使用体验。

低传输量 可用2G通讯M2M整合方案

在不同的M2M应用场合中,可能会因为终端装置撷取数据量的大、小差异,甚至是功能传输上本身机器对机器传送的数据量不同,就必须针对系统的应用需求调整所使用的通讯技术与架构。目前常用的无线通讯技术有GSM、3G/3.5G、4G/LTE/WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)等不同数据通讯传输技术,其中GSM/GPRS(General Packet Radio Service)速度较慢,而4G/LTE/WiMAX传输效能相对较佳。

而一般来说,对于一般M2M应用,若传输数据量本来就不高,可以选择速度表现一般的GSM/GPRS无线通讯网路进行M2M环境架构。若M2M应用环境需要更高的传输效能因应,如远距医疗应用、车载应用信息(Telematics)、教育服务应用,这时M2M的沟通网络基础,就必须更换到可因应更高频宽的无线通讯网络技术,例如以3G或具更高效能的4G服务网络,来进行应用整合,以满足如行车数据传输或大量病理数据的无线传送需求。