处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛威科技PFC控制器新增SF656X系列

赛威科技PFC控制器新增SF656X系列
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-16

赛威科技(SiFirst Technology)近期又推出适用于中到大功率AC/DC领域和LED照明领域应用的PFC控制器系列——SF656X。它们采用赛威科技专利的超低总谐波失真(THD)处理技术,可以实现全电压范围内5%以内的超低总谐波失真。同时该系列还集成了一些独特的功能,使得它们非常适合应用于500W以下的各种适配器、PC电源、LCD TV, 以及功率超过25W的C类照明设备等应用场合。

众所周知,传统开关电源网侧的功率因子只有0.5~0.65,即视在功率远大于有用功率,使得交流电网输送线路上损耗剧增,浪费了大量的电能。另一方面输入整流级产生的谐波干扰电流成为强噪声发射源,危害了电网的正常工作。所以发达国家率先采用了多种功率因子校正(PFC, Power Factor Correction)方法,来实现“绿色能源”革命,并强制推行了国际标准ICE555-2、EN60555-2等,限制电子生产厂家入网电气设备的电流谐波值。当前的“能源之星”规范对所有外部用电设备的要求是:75W以上强制使用PFC。照明领域的规范是:15W以上强制使用PFC。PFC 系统性能的关键指标是总谐波失真THD,THD越小,PF值越高。

赛威科技这次推出的有源PFC控制器系列SF656X,采用临界导通模式 (critical conduction mode, CRM)控制。赛威科技IC研发总监林官秋指出:“实现超低PFC总谐波失真需要做两方面改进,一方面需要提高IC内部模拟乘法器线形度。另一方面需要减小输入电流过零点的交越失真”。 赛威科技这次新推出的SF656X系列采用了创新的优化设计,大大提高了模拟乘法器的线形度,同时还集成了专利的“频率校正技术”和失真优化处理技术,大大减小了输入电流的交越失真,从而获得了非常低的THD性能,实测结果表明满载时全电压输入范围的THD小于5%,为目前业内水平。林官秋还指出,赛威科技这次推出的SF656X系列,还包括了一些独特的功能,比如VDD 过压保护和补偿网络初始清零控制,非常适合目前LED照明领域应用。比如目前LED T8 日光灯方案,普遍将PFC控制器应用在单级PFC拓扑架构中,而传统PFC控制器由于缺乏VDD过压保护,导致LED开路保护在系统实现上变得非常困难;同时目前单级PFC系统开机时存在较大的电流过冲现象,会降低LED驱动源的寿命,而赛威这次推出的SF656X系列内置芯片过压保护,可以防止LED开路时输出电压冲高,同时在启动前将外部补偿网络电压清零,从而大大减小了单级PFC系统的开机电流过冲。

赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SF656X系列具有多种版本,其中SF6562功能兼容目前主流的PFC控制器,SF6562A和SF6563可以降低系统损耗和待机功耗,实现绿色节能性能。SF6562A还内置频率限制,大大降低了系统短路时功率管电压过冲,从而提高了系统可靠性。SF6566内置两段式控制,可以大大提高系统效率,同时降低了系统成本”。

SF656X系列提供SOP8和DIP8封装。