处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Avago提供小尺寸MicroPOD和MiniPOD嵌入式并行光学模块

Avago提供小尺寸MicroPOD和MiniPOD嵌入式并行光学模块
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-16
Avago Technologies日前宣布将在SC11超级计算会议上展示可用于为新兴高性能计算(HPC)应用提供业界带宽的并行光纤技术。Avago展示的是其小尺寸MicroPOD和MiniPOD嵌入式并行光学发射器和接收器模块,可提供每秒120千兆(Gbps)的宽带,并和其他公司技术配套,为云计算和虚拟服务器应用提供所需的数据传输能力。

与PLX技术公司联合进行的现场演示中展示了业内个利用Avago MiniPOD技术将PC与I/O扩展盒相连的PCI Express (PCIe) Gen3端到端光纤链路。在另一个机械样品中还展示了运用Avago MicroPOD技术的Altera光学FPGA概念。Avago在这次于11月14-17日在华盛顿州会议中心举办的SC11上除了将推出演示和机械样品外,还将广泛展出其各类行业标准的可插拔模块,展台号为5315。

“Avago正在致力于与技术创新公司,如PLX和Altera合作,扩展设备至设备、板至板以及芯片至芯片的光纤连接,”Avago光纤产品部的市场营销总监Victor Krutul指出。“我们的嵌入式并行光学模块可提供无可匹敌的带宽和互连密度,有利于实现计算应用的高性能,并给云计算和虚拟服务器开创了前景。”

PCIe演示显示了MiniPOD技术采用了PLX PEX8748 PCIe Gen3切换开关,可在64 Gbps双向全面连接的情况下,使设备至设备间的数据通行延伸至长达30米。光学PCIe为数据中心提供了杰出的解决方案,由于消除了复杂的标准转换延迟,从而使PCIe技术的应用范围得到了延伸。

“我们同Avago的合作是将光学解决方案的优异性能带进PCIe Gen3应用,”PLX公司硬件应用高级总监Reggie Conley指出。“我们的PCIe Gen3技术正为新一代数据中心提供具有吞吐量的即插即用简便功能。”

Altera的光学FPGA概念面向如HPC、分布式服务器集群、多底盘网络交换机和路由器,以及高速背板等应用。该技术结合了可编程逻辑、先进SERDES和高密度光学模块的优点,可提高信号完整性和光学端口密度,并减小PCB大小和功耗。

MicroPOD和MiniPOD嵌入式并行光学器件——全球带宽的互连技术

Avago嵌入式平行光学器件具备业界的密度和带宽。此光学模块可使设备的内部设计更加灵活,而且无需EMI/RFI屏蔽。这些特点有利于下一代超级计算机的科研突破,并可在高性能路由器、交换机和其他提供云计算、服务器虚拟化和视频点播等应用的数据中心设备上发挥优势。

Avago MicroPOD和MiniPOD嵌入式并行光学模块具备12个速率高达10.3125Gbps的发送或接收通道,每个通道仅消耗125mW。MicroPOD器件具有一个LGA电气接口,尺寸为8.2毫米x7.8毫米,适于超密集嵌入式解决方案,而MiniPOD阵列则使用9毫米x9毫米MegArray连接器,其尺寸为22毫米x18.5毫米,适于简化嵌入式解决方案,并易于制造。