处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

网络视频监控趋势:融合与开放

网络视频监控趋势:融合与开放
来源:中国电子网 时间:2012-12-19

网络视频监控市场在安防市场的持续增长,改变了安全系统的基本设施结构,同时也促进交通管理、智慧社区、智能分析等分支领域的应用。

对于庞大的系统而言,视频监控服务器和控制中心的核心是存储技术,基于IP物理安全的解决方案成为主流。

然而,许多部门正在寻求利用现有的资源为视频监控系统创建一个定制化的解决方案,来满足多庞大的系统需求。尽管模拟视频解决方案基础扎实,但是经过近两年的IP的渗入,通过不同方式演绎出的解决方案似乎更胜一筹;网络视频技术解决了海量数据存储和分析的功能。

网络监控:基于IP存储物理安全解决方案

也许到2015年,百万像素网络高清监控摄像机市场占有率将突破70%,因此今日建立一个网络视频监控解决方案是十分必要的。有证据表明,部分厂家为安防用 户策划的监控解决方案采用一刀切的方法,如何做出有针对性的方案要值得研究。看好未来网络市场的发展,到2014年会有近一半的视频安全系统运用网络摄像机,非标准系统逐渐走下坡路。安防市场白皮书特别重视未来网络视频服务器的市场,存储系统和中控指挥中心需要的设备量将。

未来网络视频服务器将如何发展?或许笔者能够给你一个启示:

趋势:融合与开放

网 络视频服务器将转向一体化和开发式的平台发展,基于IP存储物理安防设施能够解决任何需求。特别是在硬件上,网络化运行将更顺畅。有数据显示,2010年 全球网络监控摄像机占比26.4%,到2014年预测会有一半的视频监控系统使用网络监控摄像机,具体数据约为48.9%;随着网络市场的不断扩 大,2015年百万像素的网络监控摄像机市场突破70%大关。

网络视频解决方案利益整合

网络监控摄像机市场的发展带动了视频服务器的市场,以视频监控技术来说,网络摄像机或高分辨率的监控摄像机能够推动IP物理安全集成服务器发展,解决后端存储网络带宽带来的压力。综合能力强的边缘存储技术能够弥补空白,解决移动网络的不稳定等问题。

其实,开放和冗余结构的硬件不仅企业承担的成本价格低,同时稳定好,基于IP的物理安全市场指向一个更完整的愿景。

利益整合

一个综合性的网络视频解决方案更强大,可扩展性和成本效益比模拟系统高。一个开放式的解决方案稳定性、灵活性更强,一个真正的综合网络物理安全解决方案可以利用好的技术,实现访问控制一体化,实现多种智能化分析。

从长远的发展眼光来看,IP物理安全解决方案可节约成本。除了独立的网络资源外,额外的可以减少资金、维修、人力和设备维修费用。集成的IP物理安全解决方案可减少停机时间,从而降低总拥有成本。

IP存储面临的市场挑战

市场挑战

当然,任何产品和技术都会面临市场挑战。过于复杂的系统也可以阻碍其发展,如果用户关注太依赖于任何单一的生产厂家,高度复杂的网络的物理安全解决方案需要 管理多个通信协议的依赖和支持,后续的兼容性等问题又该如何解决呢。如今,有很多厂家表明立场,该厂商的产品有一个清晰的开放架构平台。然而,根本没有一 个明确的方式适用于所有视频服务器应用。

当研发一个新的基于IP的物理安全解决方案,好方式就是用专业的服务器优化监控 系统。服务器的配置是至关重要的,应包括内存,存储和处理器的规格,确保视频有的可扩展性。服务器应该有能力以适应未来的发展,包括记录的能力,更高 的帧速率不丢帧,高分辨率和低成本存储长时间视频数据。

把视频流当做数据存储的另一种形式是不正确的,专业的视频存储解决方案在于以下五点:

大规模数据库的需要;密集型操作;系统延迟;恒定比特率流;操作环境要求,如温度,振动,误码率和更。

由于产品固有的性质,这五个领域需要专门的办法,考虑到独特的需求,有许多外部存储可供选择,包括直接附加存储、网络附加存储及光纤通道存储等。

而车载存储是一个新兴的趋势,通常使用SD卡存储音视频信息,当IP存储应用范围进一步扩大时,或许对于未来的网络市场更加有利。