处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED大规模进入室内照明市场之路

LED大规模进入室内照明市场之路
来源:高工LED网 时间:2012-12-19

近年来对于照明行业的发展我们都有目共睹,随着半导体照明技术的进步,LED照明产品已开始进入室内照明领域。LED大规模入主室内照明市场还有多远?将经历一个怎样的阶段?企业应当如何发展?

2020年LED室内照明产品市场占有率或可达到50%

对于受多种因素影响,同时快速发展中的国内LED室内照明市场,很难准确预测其产品的市场占有率,采访中很多人认为至2012年LED室内照明的市场占有率或可达到10%,2015年或可达到30%,而至2020年则或可达到50%。欧司朗相关人士认为2020年LED室内照明的市场占有率或可达到50%,而且由于LED的设计空间巨大,除照明市场规模不断扩大外,也将带动相关市场的发展,整体市场规模巨大。

尽管目前已可以看到多种室内照明产品,但在业界很多人看来,作为一种新型光源,目前国内的LED室内照明市场还刚刚起步,无论是LED室内照明产品本身还是相关的技术、规范、标准、消费者的观念都需要一定的时间去发展,目前LED室内照明的工艺、产品等都还不够成熟,还不适宜大规模推广。

而对于国内LED室内照明的发展阶段,四川新力光源有限公司常务副总裁张立认为,目前LED室内照明尚处于技术准备阶段,这一阶段或将持续两到三年。之后随着消费者对LED照明产品认知度的提高,规范、标准体系的建立、生产工艺的成熟等会进入产品相对成熟的初级推广阶段。而2015年后随着世界经济的恢复,消费者经济承受力的提高,同时受能源紧缺、电价提高等影响,可以预期LED室内照明产品的推广会比较快。’至2025年LED室内照明产品的市场占有率有可能达到70%~80%’张立说。

2014年以后LED灯泡商机爆发势头将相当强

目前国内LED的室内照明主要集中在装饰照明,比如一些娱乐场所、商业照明和公共照明比如地下停车场、星级宾馆走廊等,尚未真正进入市场巨大的普通家用照明。主要室内照明产品有商业日光灯、筒灯、射灯、替代白炽灯的球泡灯、冰柜灯等。工业和信息化部半导体照明技术标准工作组副组长彭万华指出,根据国外一些国家发展LED室内照明的计划,预计从2010-2012年主推商业照明,而从2012-2015年将主推普通照明,即普通家用照明。从技术的角度,目前光的质量,比如光色等方面还不是很好,而家用照明对光的要求很高,因此近几年不宜提倡住宅照明。

作为未来照明的发展趋势,LED大规模进入室内照明的进程是怎样的?在当前众多LED室内照明产品中,LED灯泡是重要形式之一。根据拓产业研究所对全球照明灯泡市场的相关研究,灯泡市场短期内至少到2017年以前,都是传统光源,白炽灯、荧光灯以及新光源如LED灯泡等共同主导市场。LED灯泡仍需历经一段时间代换各种主流的传统及节能光源,目前LED灯泡仍处在市场导入阶段。

预计2014年以后LED灯泡商机爆发性将相当强劲,在2018年以后需求将大幅度荧光灯等光源。

总体来看,可将LED灯泡在照明市场的成长大致分为三个阶段:2012年以前白炽灯、荧光灯及节能灯将是灯泡照明的主要光源,而LED价格偏高,处于示范阶段,主要是替换白炽灯。2012-2014年,随着全球白炽灯禁产禁用政策的依序落实,使得白炽灯在2012年后在市场上将逐渐消失。此阶段,节能灯市场预计开始进入成长高峰期,将占据照明市场主要份额。但预计至2014年LED灯泡将大幅替换白炽灯、荧光灯等进入成熟时期。与此同时,LED灯泡的成本正不断下降,随着近年投入LED的厂家不断增多,其价格下滑速度将会更快,LED市场的爆发也有可能会提前1~2年。