处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Tegra3四核芯片主打高性能挑战苹果A6

Tegra3四核芯片主打高性能挑战苹果A6
来源:电子工程世界 时间:2011-11-15
从之前的消息我们就已经了解到Nvidia将会推出旗下首款四核心的移动芯片Tegra 3,不过对于Tegra 3的设计目前并不是所有的分析人士都那么的有信心,对于这款四核心的Tegra 3是否可以比高通和德州仪器的芯片更给力目前也无法判断。

按照Nvidia方面的计划Tegra 3四核心移动芯片将会在今年底正式亮相,而华硕Eee Pad Transformer Prime将是首款搭载Tegra 3四核心芯片的平板电脑产品。Tegra 3四核心芯片的代号为Project Kal-El,Nvidia方面表示这款产品的多核心设计并不会让功耗大幅增加相反还能够为用户提供更为出色的电池续航能力。

分析师表示,Nvidia首先推出四核心Tegra 3芯片实际上有一定的风险,如果成功运作能够从高通和德州仪器手中争夺更多的市场份额,而一旦出现问题也比较的尴尬甚至会让Nvidia遭受损失。Tegra 3主要是针对高性能移动应用,不过目前包括亚马逊Kindle Fire以及Nook平板电脑在内的新品都是采用了德州仪器的OMAP芯片,而三星也同样在1.5GHz主频这个档次上采用自家的产品而不是选择Tegra 3,另外有传闻称苹果明年将会推出四核心的A6移动芯片,虽然目前还无法确定苹果A6的到来时间,但是对于Tegra 3而言,苹果A6的到来也是相当具有威胁的。