处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ECI推出融合分组层和光路层的优化多层传输系统

ECI推出融合分组层和光路层的优化多层传输系统
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-15

下一代网络解决方案全球供应商ECI电信日前宣布推出整合了网络分组层与光路层的解决方案——优化多层传输系统(Optimized Multi-Layer Transport system,简称OMLT)。该 OMLT系统针对分组光传输系统(P-OTS)存在的不足,应对网络运营商面临的需求与挑战,使网络运营商在提供新服务的同时既可以快速灵活又可以兼顾成本效益。

“分组光传输系统试图解决当下的一些问题,例如分组效率、多层集合以及融合路径等。但是这些平台是基于现有数据或光学组合而开发的,因此分组光传输系统的架构经常会导致高成本、滞留资产的产生从而导致流量组成降低和OAM低效。分组光传输系统虽然在概念上向正确的方向迈进,但距离目标还相差甚远,”Telecom Strategy Partners首席分析师及执行合伙人David Dunphy表示。

OMLT提供了一个高效、可管理的传输解决方案。它针对业内专家所广泛认可的分组光传输系统的不足提出了行之有效的解决方案。OMLT通过整合网络层来降低网络建设和运营成本。OMLT在单一平台上整合了第0、1、2层和第3层功能,令服务提供商可以减少资本性支出、运营性支出以及每比特的花费。这个平台提供了模块化和灵活的系统设计,使低成本进入和“按需扩展”变为可能。同时,OMLT 作为为全部网络层使用的单一管理系统,使新服务快速引进市场并得到更便捷的维护变为可能。

“OMLT的想法是创建一个解决用户痛点的平台并提供专属的解决方案。它将集成多个网络层以降低网络建设和运营时的成本。节省的资金来自降低集成的成本、简化程序和培训时间。其终目的就是减低总拥有成本以和每比特的成本来实现利润化。我们将一个具有创新意义的理念带给市场并集成了一个可高度扩展和模块化的光网络和CESR解决方案,”ECI电信光网络与CESR产品线负责人Oren Marmur表示。

“OMLT作为多层传输系统平台被赋予模块化的创新设计,克服了分组光传输系统的众多挑战和缺憾。通过将光学能力、OTN交换和端对端的IP/MPLS或MPLS-TP和IP/MPLS结合,OMLT 成功的提供了多层管理的整合并将SDH OAM模块延伸到分组层与光路层起到了关键的作用。终的结果是减少滞留资产的消耗,准确有效的将流量组成的成本优化,通过简单、直观的管理来天衣无缝的帮助运营商们完成融合。”

OMLT将为服务提供商带来的好处:

●OMLT是下一代分组光传输系统的延伸,它支持所有网络带宽指数的增长。其发展主要依靠多媒体服务在多个领域和多种设备类型中日益增长的消费需求,其中包括4G在移动网络的演进。

●OMLT旨在通过优化整个(多层)架构,从而显著降低网络基础设施的成本,弥补了每比特收益中的利润流失。

●OMLT解决了由高网络设备成本与高网络运营成本而引发的日益增多的收益与利润的压力。

●OMLT加速并简化了新产品引入市场的速度,令新服务在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。

基于OMLT平台,ECI电信推出了Apollo系列产品。Apollo系列产品是1Net架构的一部分,它将针对客户的需求,从完全整合、多层系统、简化运营以及增加投资收益的角度提供给客户行之有效的解决方案。