【导语】从技术演进的角度来看,数字高清视频监控对传统模拟产品的替代已经是大势所趋,Intersill公司中国/香港总经理陈宇先生分析说,视频监控产品在数字高清化的道路中,将面临着来自四方面的挑战:一是分辨率的提升,二是传输距离,三是如何减少数据视频的延时,四是如何确保前期的基础设施投资。对此,Interil公司推出了SLOC(同轴 电缆 安全链路)技术作为应对。
数据显示,未来几年内视频监控市场仍然会保持比较强健的增长势头,预计截至2016年,视频监控设备市场总量将达到164亿美元,全球安全摄像机的安装数量将达到5亿只,每年的增加量将达到5000万只。这样一块市场蛋糕,势必会引起众多技术公司的兴趣。
从技术演进的角度来看,数字高清视频监控对传统模拟产品的替代已经是大势所趋,据国内的安防解决方案厂商海康威视的预测,在2013年监控用数字摄像机的销售量将超过模拟摄像机,市场将迎来拐点。因此在市场需求和技术进步双重的作用下,未来视频监控领域对芯片级解决方案也将提出新的要求。
SLOC技术应对数字高清监控技术挑战
对于这些新的需求,Intersill公司中国/香港总经理陈宇先生分析说,视频监控产品在数字高清化的道路中,将面临着来自四方面的挑战:一是分辨率的提升,二是传输距离,三是如何减少数据视频的延时,四是如何确保前期的基础设施投资。对此,Interil公司推出了SLOC(同轴电缆安全链路)技术为应对。
SLOC是一种新的调制解调器物理层技术,它支持高分辨率百万像素和基于IP的高清摄像头使用现有的模拟有线闭路电视同轴电缆监控网络。SLOC方案包括一个摄像头发射器和一个DVR/NVR接收器,支持高性能摄像头和视频记录仪之间通过远程电缆进行双向通信。
陈宇介绍,采用SLOC技术,用户可以重复利用先用的同轴电缆基础设施,保护了客户前期投资;支持远500米的传输距离,不需中继器,可以有效减少系统升级时的成本;同时可以使用混合方案实现无延时的模拟与数字高清视频;此外可以让用户简便地实现模拟标清摄像头升级到数字高清。
客户的反馈也印证了Intersil产品策略的正确。深圳市优特普科技有限公司(UTEPO)CTO聂怀军表示,视频监控市场考量产品的标准主要有三个方面:带宽、传输距离以及工程实施上的简便性,SLOC技术显然满足了这些要求,UTEPO也开发出了多款基于SLOC的视频监控产品。
图一 SLOC产品应用示意图
数字高清视频监控产品线和生态系统
陈宇表示,SLOC技术代表了Intersil在产品开发时的一个典型的策略——从客户的现实需求出发。除了SLOC之外,Intersil还有其他一些有代表性的产品线,如:鱼眼图像校对技术:该技术可矫正摄像机处理功能用于纠正由鱼眼镜头的超广角视野所产生的失真半球图像,并输出正常的矩形图像。有别于需要基于PC软件的解决方案,该方案可直接集成在IP和模拟摄像机中。
MegaQ技术:1英里自适应复合视频均衡器技术,用于自动均衡通过普通和廉价5类电缆以及更传统的同轴电缆传输的视频,该技术支持的传输距离是传统解决方案的5倍。
960H视频解码技术:Intersil推出了支持新960H技术的增强型4通道视频解码器TW2960,支持高达960行的模拟视频清晰度(传统的为760行清晰度),基于该技术下一代DVR平台可以在不改变现有的模拟CCTV基础设施的情况下获得更高的分辨率。
在扩展视频监控产品先的同时,Intersil也在着力营造一个新的生态系统。陈宇介绍说,如在SLOC领域,Intersil推出了认证体系,委托Allion Labs对基于SLOC技术的产品是否满足“500米RG59电缆长度”的传输质量标准进行认证,符合要求的产品将带有SLOC的标识。通过认证的一致性产品,对于用户工程实施带来很大的便利性。
成功的整合
Intersil视屏监控业务的成长,很大程度上得益于2年前Techwell公司的并购,Intersil公司亚太区业务副总裁何贤斌分析说,Techwell是一家专注于安防领域的技术公司,并购之后确实实现了“1+1>2”的效果——Tech well帮助Intersil成功地切入了安防市场,而Intersil深厚的技术积累,也另Techwell原有的视频监控产品线大幅提升了性能。
何贤斌介绍说,针对中国市场, Intersil已经建立了专门针对安防市场的研发团队、应用方案团队和客户支持团队,未来的市场拓展将会紧紧追随行业发展的节拍。