处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨车载SoC+R-Car系列新增成员R-Car+H1

瑞萨车载SoC+R-Car系列新增成员R-Car+H1
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-15

“瑞萨电子”与Renesas Mobile Corporation日前发布车载SoC, R-Car系列的新成员——R-Car H1,能够实现11,650 Dhrystone MIPS(DMIPS),适用于高端车载导航市场。R-Car H1 SoC采用全新架构。其中,应用域配备工作频率为1 GHz的ARM CortexA-9四核配置,而执行域则由基于瑞萨电子SH4A内核的专用多媒体引擎(MME)提供支持。R-Car的架构支持客户实施快速启动、备份摄像头支持和利用MME进行媒体处理等功能,同时可对应用域的内核进行分配,以运行Linux、Windows Automotive Embedded或QNX等先进的操作系统。

瑞萨电子R-Car H1 SoC是目前市场上集成度的系统之一。R-Car H1 SoC配备Imagination Technologies的SGX-543-MP2图形处理单元(GPU),实际运算性能高达40 Gflops/s,可实现嵌入式市场上的图形性能。该GPU可以很好地支持开放技术OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1,从而使其成为了一个支持开发新一代车载信息娱乐系统的完美平台。

R-Car H1 SoC还配备(作为可选功能)瑞萨电子的实时图像处理单元IMP-X3内核,支持开发人员迎合扩增实境的新兴趋势。为充分受益于IMP-X3内核,对于一些应用,R-Car H1 SoC还支持多四个独立的输入摄像头通道,允许轻松实现360度摄像头视图和标志识别。

视频和音频处理由硬件加速器提供支持,在高级信息娱乐系统上可实现1080p @ 60fps的高清效果。为确保足够的存储器带宽,R-Car H1 SoC配备两个独立的DDR3 32位接口,支持同时存取不同的内容,并且提供一个64位的DDR接口从而实现较更高性能的解决方案。

R-Car H1集成的外设包括以太网、MOST-150、PATA和SATA接口和PCIe,支持系统扩展。R-Car H1 SoC还提供配备GPS基带引擎的版本,支持进一步的系统集成。R-Car系列提供多个CAN通道和两个独立的显示控制器,以及带PHY的三个USB 2.0端口。

供货情况

瑞萨的R-Car H1 SoC将从2011年11月开始样品供货,采用832端子的FCBGA(倒装芯片球栅阵列)封装,价格待定。将从2012年12月开始量产,计划2013年12月达到月产10万的规模。(供货信息若有变更,恕不另行通知。)