处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED驱动电源技术的发展趋势分析

LED驱动电源技术的发展趋势分析
来源:我爱方案网 时间:2012-12-18

【导读】电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑,本问从电压变换技术、电源与驱动电路的寿命与成本、驱动程序的可编程技术等方面分析LED驱动电源技术发展趋势。


一,LED电源和驱动电路主要技术概况作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与led的电压和电流的匹配。随着硅 集成电路 电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。

1)电压变换技术

电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这些灯具中或外部设置AC-DC转换电路,以适应LED电流驱动的特征。目前电源选择的途径有 开关 电源、高频电源、电容降压后整流电源等多种,根据电流稳定性,瞬态过冲以及安全性、可靠性的不同要求作不同选择。

2)电源与驱动电路的寿命与成本

LED寿命方面,虽然单颗LED本身的寿命长达10万小时,但其应用时必须搭配电源转换电路,故LED照明器具整体寿命必须从光电整合应用加以考虑。但对照明用LED,为达到匹配要求,电源与驱动电路的寿命必须超过10万小时,使其不再成为led照明系统的瓶颈因素。在考虑长寿命的同时又不能增加太多的成本,电源与驱动电路的寿命与成本的通常不宜超过照明系统总成本的三分之一,在LED照明灯具产品发展的初期,必须平衡好电源与驱动电路的寿命与成本的关系。

3)驱动程序的可编程技术

LED用作光源一个显著的特点就是在低驱动电流条件下仍能维持其流明效率,同时对于R.G.B.多晶型混光而形成白光来说,通过开发一种针对LED的数字RGB混合控制系统,使用户能够在很大范围内对LED的亮度,颜色和色调进行任意调节,给人以一种全新的视觉享受。在城市景观亮化应用方面,LED光源可在微处理器控制下可以按不同模式加以变化,形成夜晚的多姿百态的动态效果,在这方面将体现LED相对于其它光源所具有的独特的竞争优势。

4)电源与驱动电路的效率

LED电源与驱动电路,既要有一定的供LED所需的接近恒流的正向电流输出,又要有较高的转换效率,电光转化效率是led照明的一个重要因素,否则就会失去LED节能的优点,目前商业化的开关电源其效率约为80%左右,作为led照明用电源,其转换效率仍须进一步提升。

二,技术发展趋势

1)针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在电流值,使得LED能获得稳定的电流,并产生的输出光通量。LED驱动电路在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下好能控制LED电流的大小。
2)LED驱动电路具有智能控制功能,使LED的负载电流能够在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。当负载电流因各种因素而产生变化时,初级控制IC可以通过控制开关使负载电流回到初始设计值上。
3)在控制电路电路设计方面,要向集中控制,标准模块化,系统可扩展性三方面发展。
4)在目前LED光效和光通量有限的情况下,充分发挥LED色彩多样性的特点,开发变色LED灯饰的控制电路。