处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

GE公布突破性散热技术 4毫米超低功耗

GE公布突破性散热技术 4毫米超低功耗
来源:超能网 时间:2012-12-14

近日消息, 美国通用电气GE公司日前公布了一种突破性散热技术,其体积堪比信用卡仅4mm,可用于下一代超薄平板、笔记本之中。

这种散热器名为DCJ(Dual Piezoelectric Cooling Jets,双压电冷却喷射),可以理解为一个向电子设备喷射高速空气的微流风箱,DCJ发出的湍动空气相比常规的对流空气10倍提升了热交换速率。

GE全球研究中心的电子散热工程师Peter de Bock表示:“革 命性的DCJ散热技术源自航空发动机和涡轮发电机,可以极大地减少压力损失及负荷特性。 在过去的18个月中我们一直在声学、震动以及功耗方面做调整, 优化后的DCJ散热终可以成为超薄电子设备的散热设备 。”

与现有的散热设备相比, DCJ散热器的厚度只有4mm,减少了50%,而功耗只需有风扇散热器的一半,另外其简洁的架构相比传统散热器也有着更高的可靠性及可维护性。

GE的DCJ散热器

与右侧的信用卡相比

GE目前已经想 OEM 厂商提供了DCJ开发套件以便在下一代产品上模拟DCJ散热器的使用情况。此外,GE已向日本藤仓公司提供DCJ授权,后者是一家全球知名的散热方案解决公司,推出的产品广泛用于电视、自动化、汽车以及电子工业。