处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

照明市场趋势:产品追求小型集成化

照明市场趋势:产品追求小型集成化
来源:中国安防展览网 时间:2012-12-13

作为应用早、为成熟的LED应用领域之一,LED显示屏行业在过去几年受全球大型赛事及户外广告媒体的膨胀式需求激发,产品细分市场分化也愈发明显。从早的数码管,到单色、双色再到后来的全彩LED显示屏,整个LED显示屏领域经历了一段产品结构的升级调整期。近几年市场对超大高端户外LED显示屏的需求不断增长,未来LED应用市场的主要是显示领域。 LED照明 应用广泛,未来市场发展状况有何趋势?

2012-2014年中国照明市场规模预测

随着国家政策的大力推动,制造成本的下降和发光效率等技术的不断突破,LED对传统照明市场的替代效应极大激发了半导体照明市场的需求。预计,2012年,中国半导体照明市场规模为290.0亿元,同比于2011年的211.4亿元增长了37.2%。半导体照明替代传统照明而产生的市场空间巨大,这使得未来几年中国半导体照明市场都将保持高速平稳的增长态势。

1、降低灯具成本是半导体照明的发展重点

目前,阻碍半导体照明灯具普及的问题之一就是成本。现阶段,半导体照明灯具的成本是荧光灯器具和HID器具的3-5倍,导致成本过高的原因在于单位亮度的光源价格以及周边部件方面,白色LED价格要高出传统照明灯具。同时灯具产品还需要驱动 电源 、散热、透镜等周边部件。所以说,要降低产品成本不仅要降低光源成本,降低周边部件的成本同样也很重要。另外,室内照明十分重视色温和演色性,因此改善光质也是推动半导体照明灯具在室内照明应用的重点。

2、产品向多元化应用领域拓展

半导体照明应用正逐渐从简单的装饰照明,逐渐转向大功率的城市景观照明、市政道路照明、汽车照明和工业照明为主的功能性照明产品发展,并逐步满足高速公路、隧道、地铁、机场、航运等对照明产品的可靠性要求较高的市场需求。此外,在防爆灯、半导体制造照明、低温照明、紫外消毒、医用照明等特殊、特种领域的照明应用也在逐步使用更具优势的LED光源产品。

3、功率型、表面贴装型LED需求快速增长

随着功能性照明市场的逐步启动,对于功率型和表面贴装型LED产品需求快速增长。此外,LED在汽车车灯产品中应用比例的不断提升也将带动对于功率型和表面贴装型LED产业的需求。在下游市场需求的带动下,功率型和表面贴装型LED产品将成为企业的重点发展产品之一。

4、半导体照明产品不断追求小型化和集成化

随着电子产品小型化、低功耗趋势已经势在必行,因此终端产品制造商们对各种元器件提出了小型化要求,LED也不例外。目前,随着单颗LED芯片功率与亮度等不断提升,在散热技术不断优化的前提下,半导体照明产品供应商都在积极开发更具体积优势的LED产品,半导体照明产品的小型化和集成化已成为发展方向。比如,以前采用8-12颗LED管芯的便携式照明产品,目前只采用1-3颗大功率LED管芯,便可以实现更佳的照明效果。

LED照明市场应用分析

在过去几年的北京奥运会,上海世博会、广州亚运会,乃至去年的深圳大运会LED赚足了人们的眼球,无论是LED照明灯饰,还是色彩绚丽的LED显示屏,都得到了完美的展示。在新兴应用市场不断出现的带动下,近些年LED市场规模快速提升。如今LED产品也越来越多,不仅仅局限于LED灯饰和LED显示屏,应用领域也越来越广泛和细分化。

LED发展到今天,其应用市场我们可以分为六大主要市场来分析。首先是LED显示屏应用领域。显示屏是LED主要应用市场,尤其是全彩LED显示屏的应用的增多。从北京奥运会的画卷LED显示屏,再到世博会开幕式当晚特别定制的接近一万平方米巨型LED显示屏,还是亚运会开幕式上出现的总面积达到8000平方米的LED船帆屏,都让LED业界重新审视LED显示屏这个细分领域。

其次是室内LED照明灯饰的应用。室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制,LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中,LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯,装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。

经过多年的替换工作,全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后,2005年市场规模达到15.2亿元。但是随着替换工作的完成,LED交通灯市场将不会再维持高速增长,预计2006年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到16.1亿元。