处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

定速巡航功能失灵 汽车高科技是否值得信赖?

定速巡航功能失灵 汽车高科技是否值得信赖?
来源:广州日报 时间:2012-12-13

汽车高科技越来越多。

    随着汽车高科技越来越多,各种配置在汽车上的高科技功能也备受车主们关注,而且这些功能也被车商视为汽车的卖点。

    但在12月19日,浙江一车主驾驶一辆进口轿车,将车巡航时速定在125公里之后,定速巡航无法关闭,刹车失灵,在高速公路上狂奔了一个半小时,直到警察安排他去撞一辆货车,才得以脱离险境。究竟汽车高科技是否值得信赖,而在事件发生后,定速巡航又是否让车主们有心理阴影?

定速巡航无法关闭

    据相关媒体报道,今年11月19日,浙江一车主在高速上开车,以125公里/小时定速巡航,在临平准备下高速时,发现定速巡航关无法关闭;刹车失灵,手刹无用,而此时这款无钥匙启动的车辆一键启动也失效了,车主在以125公里/小时的速度狂奔一个半小时后,终在后来警方安排好的一辆大货车相撞后,才脱离险境。

    对于上述个案,有汽车专业人士表示,汽车的高科技并不是全部值得信赖,反而是太多的高科技,让车主在开车的时候潜藏着危险。

    对于汽车上的定速巡航功能,有车主就表示,他们也经常使用,但是,都是在高速路上没有什么车的情况下才会使用。不过,有车主就表示,他们还是不太相信这样的高科技。

    不过,也有车主在购车的时候,所购买的车型没有该功能,特意跑去安装该功能的车主也有很多,他们认为,这样可以提高车型的档次。但是,大多数的车主在看了该则新闻后,都表示,以后在高速上不会依赖该功能,还是依赖自己的脚更安心。

定速巡航会造成刹车距离增长

    有汽车专业人士表示,现在的汽车高科技的功能越来越多,就像定速巡航这个功能。但是,有业内人士表示,定速巡航有一个潜藏危险,比如说在使用定速巡航的情况下,刹车距离很可能会增长。

    该人士分析说,使用定速巡航的时候,车主用来踩油门的脚是放在地板上,当前方出现情况的时候再踩在刹车上,但是,脚从地板去踩刹车,和从油门去踩刹车,时间上是差异的。另一方面,在使用定速巡航的情况下,前方出现情况,去踩刹车,在踩到刹车之前的所有时间里,车都是保持全速前进,只有踩下刹车后,巡航才停止供油。

    因此说,定速巡航的这个功能,使得制动前没有了收油的环节,才导致在定速巡航状态下,制动距离会相对间接增长的。

    因此,在驾驶时要增强遇见性,在使用巡航的时候不能麻痹大意,一定要注意行车安全。

高科技功能应先学习

    某品牌市场部梁经理也表示,驾驶汽车,要素是安全,如果某些产品在对安全有隐患的时候,好是不使用。定速巡航是一个高科技产品,按照现在中国的道路情况及部分驾驶者的素养来讲,并不适合用在汽车上,适用于天空的器械。装定速巡航的汽车,只是在给自己的品牌上涂些高科技的颜色而已。很多车主觉得加装很多精品类的东西使汽车更实用、更美观,但也许就是加装的那些东西在某一次事故中会成为终结生命的罪魁祸首。

    汽车专业人士尹宏灯也认为,提车前,销售顾问应教会新车主车辆的功能性操作。而车主也应该谦虚地学习车辆的新功能。尤其是现在的高档豪华车,高科技产品越来越多,如果不学习,盲目操作肯定是行不通的,只会导致行车风险的增加。“一个要教,一个肯学”,我想,这种概率就会降低。而针对现在很多车主买车很多功能都不会用的情况;目前有很多经销商在新车销售不久,对新车主开设了专门的爱车养护课堂,对于车主的疑问进行讲解和演示,进一步增加与车主的互动。