处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Haswell首批13款命名确认 明年4月份出世

Haswell首批13款命名确认 明年4月份出世
来源:mydrivers 时间:2012-12-13

根据目前的情况来看,Intel将在明年第二季度推出Haswell处理器是板上钉钉的事情了,而今天同行VR-Zone中文版已经率先拿到了Haswell处理器首批13款的命名以及详细规格。

Haswell处理器的推出时间大概会在明年4月份,依然采用22nm制造工艺,不出意料的是Haswell处理器依然会延续Core系列的命名方式,正式划分为Core 4000系列。可靠的消息显示标准电压版的Haswell处理器的TDP将从Ivy Bridge的77W增加到84W。

首批Haswell处理器共有13款,其中TDP为84W的有五款,分别是:Core i7-4770K、Core i7-4770、Core i5-4670K、Core i5-4670 以及 Core i5-4570;TDP为35W的有两款,分别是Core i7-4765T和Core i5-4570T,TDP为45W的同样也是两款,分别是Core i7-4770T以及Core i5-4670T;后是3款TDP为65W的产品,分别是:Core i7-4770S、Core i5-4670S、Core i5-4570S、Core i5-4430S,具体规格可以参见下表。

这批处理器基本上与目前的Ivy Bridge处理器一一对应,规格方面也基本一样。这13款处理器全线支持DDR3-1600内存,融合HD Graphics 4600核芯显卡,性能方面相对目前的HD Graphics 4000会有进一步的提升。

关于入门级的奔腾以及面向主流市场的Core i3系列则会在2013年第三季度以后推出,与他们一同到来的还会有Sandy Bridge-E的继任者——Ivy Bridge-E处理器。