处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM+Midgard架构的GPU家族新增成员Mali-T658

ARM+Midgard架构的GPU家族新增成员Mali-T658
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-14

ARM公司近日发布了ARM Mali-T658图形处理单元(GPU),该产品是基于Midgard架构的GPU家族的成员,专门针对高性能产品,例如超级手机、平板电脑和智能手机。Mali-T658GPU将ARM独特的系统级方法充分应用到多核设计,从而同时对性能和功耗效率实现了优化。为满足高端消费者的需求,Mali-T658 GPU的图形处理能力相比较目前在主流消费电子产品中广泛使用的Mali-400 MP GPU提高了10倍。此外,Mali-T658的GPU计算能力也达到了Mali-T604 GPU的四倍,从而能够实现传统图形处理所不能实现的新的应用,包括计算摄影、图像处理和增强现实技术。

专业图形研究市场调研咨询公司Jon Peddie Research总裁Jon Peddie表示:“继近发布的big.LITTLE处理技术和ARMv8架构后,Mali-T658再次证明ARM始终追求重新定义嵌入式领域的异质计算(heterogeneous computing)。这一新产品将给低功耗应用带来更高性能的图形和计算系统。”

Mali-T658获得了众多ARM合作伙伴的支持,包括富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)、LG电子(LG Electronics)、新岸线(Nufront)和三星(Samsung),为众多“永远在线,永远连接”的消费电子产品带来身临其境的视觉计算体验,这些产品包括高性能且功耗敏感型超级手机、智能手机和平板电脑,以及智能电视和汽车信息娱乐解决方案。在Mali-T604 GPU的成功基础上研发的Mali-T658拓展了ARM在性能方面的领导地位:Mali-T658多可拓展至8个内核,每个内核的计算管道数目都提高了一倍。Mali-T658也实现了与ARMv8架构的兼容。

新岸线市场营销副总裁杨宇欣表示:“在将CPU、GPU和互联技术整合到优化的、一致的系统中,并且通过这种方式来提供性能并且实现更具效率的数据分享方面,ARM在行业中处于独一无二的领导地位。这将帮助合作伙伴们,比如北京新岸线,能够在基于ARM的计算子系统中,充分发挥每个系统部件的性能,并且实现化的吞吐量。”

为所有基于Midgard架构的Mali GPU提供一整套兼容的驱动程序有助于实现更快的新产品上市时间,同时限度地减少了软件升级费用。ARM Mali-T658 GPU支持众多的图形和计算API,包括Microsoft DirectX 11、Khronos OpenGL ES、OpenVG、KhronosOpenCL、Google Renderscript和Microsoft DirectCompute。

Mali-T658能够与ARM Cortex-A15和Cortex-A7处理器无缝协作,不管是在独立模式下还是在big.LITTLE处理模式下。Mali Job Manager的自主性和能够在低CPU负荷下进行图形处理的能力,保证了其在big.LITTLE CPU系统中的良好运行。通过有针对性得为每个任务选择正确的处理器,Mali-T658能够在CPU处理永远在线、永远连接的任务的同时,并行地处理GPU计算任务。另外,Mali-T658 GPU可拓展至8个内核的特性保证了前所未有的功耗效率、灵活性和可扩展性,实现了通过一个一致性接口对CPU和GPU的性能进行匹配。

ARM媒体处理部门总经理Pete Hutton指出:“基于Mali-T658 GPU的下一代消费电子产品将着重解决消费者日益增长的对更加流畅的用户界面和桌面级图形的期望。直观的用户界面意味着消费者可以充分利用其接入互联网的产品的全部功能,从而获得更丰富的用户体验。这包括了高清游戏和全新的计算密集型应用,比如增强现实技术。”

高速缓存一致性在多核CPU/GPU设计中的重要性

多核计算设备中的高速缓存一致性(coherency)对于维持存储在属于共享资源的本地高速缓存中的数据一致性具有至关重要的作用。它保证了异质SoC设计的性能和功耗效率,旨在满足下一代高性能计算设备的需求。ARM系统IP,比如CoreLink,能够实现多核处理器集群中的系统级高速缓存一致性,包括Cortex-A15 MPCore处理器和Mali-T658图形处理器。