自2000年起,中国防盗报警行业呈快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。2011年产品的销售量和销售总额同比2010年增长幅度达30%左右,而保守估计,2012年仍能延续甚至超过这一增长幅度。本文从防盗报警器产品发展历程,以及产品技术发展方向探讨防盗报警发展状况。
防盗报警器发展历程
防盗报警产品是早进入中国市场应用的安防产品,因此防盗报警产品成为中国安防产品生产制造商早涉足的领域。中国的防盗报警产品应用始于上世纪60年代初,北京市公安局技术科研制的防盗报警器初被应用于故宫博物院,通过罪犯行窃时发出的声音作为报警信号,值班人员听到声音后再采取相应的措施。
随着科学技术的发展,1982年公安部和公安部研究所,根据当时的防盗报警技术的发展又为故宫多个展厅安装了主动红外、被动红外、微波、超声波、声控等防盗探测器,形成了多种探测手段的防盗报警系统,防盗报警技术提高到一个新水平。1984年以后安防事业在中国进入了普及与提高阶段,而且发展迅速。特别是84年为了加强庆祝国庆35周年的安全保卫工作,在天安门广场建立了电视监控工程,从此以后电视监控技术便进入到防盗报警系统中和城市交通安全管制中,提高了系统功能。
1992年发生在开封的文物盗窃事件中,罪犯用预先试验过的反技防手段将多个被动红外探测器盖住,使其失去报警功能,从而使盗窃得逞,此事件使人们意识到安全防范的漏洞与不足,大大推动了周界防范的发展和防遮挡功能的探测器的问世,同时也促进了入侵探测器技术的发展。1996年,北京市公安局开始启动对金融行业重点单位和场所建设全市规模的区域联网报警网络,标志着我国开始进入了防盗报警的商业化应用时代。
国内防盗报警产业真正获得快速发展还是在2000年以后,深圳、福建、浙江和河南的一些生产厂商迅速成长,投资规模和企业实力都在迅速发展和壮大。产品从初的模拟信号技术到微波技术,发展到红外数字脉冲技术,无论是在灵敏度、分辨率、探测精确度,还是工作性能方面都在不断提升和完善。
防盗报警器三大部分组成
1、入侵探测器--将被保护现场发生的入侵信息变成电子信号并向外传送的一种装置,俗称探头,又称报警器的前端器材。入侵探测器是由 传感器 和信号处理部分组成的,是防盗报警系统的关键,而传感器又是报警探测器的核心元件。
2、信号传输部分--又称信道,是探测器电子信号对外传输的通道。目前传输的主要方式有三种,即专线、借用线、无线三种不同的传输方式。
专线传输是利用专用线缆(包括光缆)设备通过铺设专用线路网络来构成报警信息的传输通道。其优点是系统专用化,信息传输不易受外界因素的干扰,做到专线专用。缺点是铺设线路工程量大,前期投资高,扩容困难,不适于单家独户使用,必须由社区或公安部门的接警中心来控制,传输线路易遭破坏。所以此种系统只适合专项工程。
无线传输是指将入侵探测器与无线发射器相接,一旦发生警情,将向空中发出无线电信号。
无线接收机收到信号产生报警,通知人员进行处理。其优点是具有较强的抗破坏性,传输速度快,且不影响住户原有装饰的美观。特别是利用公共无线网络(如电话网、宽带网)进行信息传输有其十分优越的条件,借助电信网络可实现低投入;可联网也可单独使用,这是有线网络传输无法比拟的。缺点是如用电池供电可能产生误报;易受环境局限影响传输效果;可能被更强大的无线电波,雷电等杂散电场所干扰。
借用线传输是指借用电话线、电力线、有线电视网等公共线路作为报警信号传输通道。其优点是施工容易,不用专门布线,缺点是防破坏能力差、易受干扰。
3、防盗报警控制器,又称为报警主机,它能将入侵探测器发出来的入侵电子信号变成声光报警信号并加以显示和记录、存储的装置,常用的有台式、柜式、箱式和壁挂式几种。产生报警声音,显示报警部位,存储记录报警信息是防盗报警控制器必需具备的基本功能。
防盗报警器技术发展趋势
1、防盗报警系统发展人性化
随着人们生活水准大幅提高,在实际生活,防盗报警系统的技术,也可以应用于提供个性化的医疗报警服务。已有业者针对中国老人化的发展趋势,推出远端医疗看护回应系统解决方案。透过防盗报警主机液晶萤幕、按键、呼叫键等功能特点,用户按键后,不需要透过电话,即可直接与保安服务中心或亲人对话。该系统还可即时发现用户摔倒、活动等资讯,并有定时吃药提示等多种事件语音提醒功能。另外,的防盗报警主机系统也可根据用户的不同需求,配备具备蓝芽技术的心电图监测仪、血糖仪、血压计、体重计等多种蓝芽医疗设备,可即时检测用户的血糖、心电图等生理状况,并透过报警控制主机,将用户的生理状况(心电图、血糖、血压)资讯,传送给远端医疗人员进行居家照护。
2、防盗报警系统的整合与应用
整合是安防系统的一大发展趋势,防盗报警系统自然也不例外。事实上,防盗报警系统与影像监控、门禁系统等其他安防子系统的整合,早非新鲜事,而近年来,由于其逐步将应用拓展到住宅、社区,因此也开始结合智慧家居,但这些仅是简单、基础的整合。另外还可以做到如防盗报警与影像监控的连动,目前仅是利用硬体将前端探测器的输出介面,与影像监控的报警连动输入介面,连接起来,当出现异常情况时,透过预先设定的连动方式,执行影像报警连动实现影像回放、硬碟录影。又如与软件平台的资讯整合,除硬体整合外,软件整合更是各防盗报警子系统间整合的重点。在各系统整合中,目前的关键点是如何解决各系统之间资讯的互动及处理。
再过来就是近的防盗报警整合要求必须要达到多种报警联网并存的方式,防盗报警联网有个容易混淆的含义,就是将报警控制器与控制中心的联网,跟报警探测器与控制器间的联网,混为一谈。其实报警联网方式,包括有线、无线两种,如连线公安或以无线GSM电话通报,而报警探测器与控制主机间的联网,无线是专用无线,如红外线或Zigbee等并不是电信运营商所提供的无线平台。这二者就重要性而言,报警控制器与控制中心的联网,才是系统整合的关键。近年来,随着IP网路的盛行,不少报警控制器厂商也开始采用有线或无线的IP网路联网方式,但实际看到的连网应用由于使用环境的封闭性,透过TCP/IP的方式联网目前应用面尚未大幅成长。