处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013中国大陆LED芯片产值有望达182.5亿元

2013中国大陆LED芯片产值有望达182.5亿元
来源:电子工程世界 时间:2011-11-11

2011年全球LED整体产业景气不如2010年,因此MOCVD机台建置速度呈现趋缓情形,DIGITIMES预估2011年全球MOCVD出货量将为690台,较2010年800台减少14%。

 

即便如此,大陆为2011年MOCVD机台需求量多的区域,占全球比重为57%,其它依序为台湾、日本、韩国,然后3者占全球比重尚不到10%。由此可知,大陆LED产业地位在全球角色愈加重要。

 

虽大陆对MOCVD机台补助政策有缩减情形,然因大陆拥有庞大MOCVD产能,对未来LED芯片产值成长有所挹注。DIGITIMES预估2012年大陆LED芯片产值将突破人民币百亿元、达人民币130亿元(约20.5亿美元),2013年更上看至人民币182.5亿元,若与2008年相较,将呈10倍成长。

 

当然,大陆LED芯片得以大幅成长,主要未来其内需市场广大,而大陆LED产业政策其一目标是提升LED芯片自制率。以LED TV为例,DIGITMES观察大陆对新彩电机种接受度颇高,预估2013年该区LED TV市场渗透率将上看8成;另外,大陆不但持续推动LED路灯照明示范工程,且在新建道路优先导入LED照明,因此,预估2013年该区LED路灯市场规模将达247万盏。上述主要市场亦为带动大陆LED芯片产值成长动能。