处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

海尔推全球10代线60寸高清大屏电视

海尔推全球10代线60寸高清大屏电视
来源:腾讯科技  时间:2012-12-10
    当人们还在为花80元钱看电影大片而烦恼时,海尔率先发布了一款60寸高清大屏电视。据悉,这款电视是目前为止全球一款10代线60寸大屏电视。该款高清大屏电视主打画质效果和感官体验,不仅为观众带来如同影院一般震撼的视听盛宴,而且看一部超清大片仅花2角钱。

  全球10代线60寸大屏

  记者看到,海尔60寸高清大屏电视,采用超窄边超薄机身设计,科技感十足。突破了电视屏幕边框对视觉画面的限制,在超薄和超窄边设计的风潮中紧跟时尚脉搏。同时,其屏幕采用全球的10代线高清原装屏,非常适合对显示屏极为挑剔的观众享用。

  据海尔相关工作人员介绍,目前,大屏幕电视能够给观众带来更加震撼的视听体验,受到越来越多消费者的欢迎,其尺寸也越来越大,从之前的32寸,到后来的42寸、50寸、60寸不等。尤其对于新婚新居的用户来说,给新家选购一台既智能又时尚的高清大屏电视成了一种全新的潮流。同时10代线在进行大屏切割时品质更优、效率更高,海尔高清大屏电视采用60寸屏幕视野面积比55寸多出25%,更能满足观众在家中享受影院级别视听的需求。

  实现高清解码 观看超清大片更流畅

  很多消费者都曾遇到过这样的情况:“为什么我家的电视在播放高清大片时反而不高清,甚至显示不出来呢,这究竟是影片问题还是电视的问题呢?”

  针对消费者的抱怨,海尔60寸高清大屏电视采用双核双高清解码芯片,能够实现高清解码,高清显示,兼容性更高,画面也有更加清晰。在高配置硬件设施支持下,消费者很容易观看诸如《碟中谍4》、《超级战舰》这样的高清电影大片。

  相比以往的显示屏,在画质方面,海尔60寸高清大屏电视也有了进一步的提升。由于采用了双色光技术,其显示屏画面观看质感提升了50%,宁静光技术则使其显示的色彩更加柔和均匀。

  超级低能耗 每小时仅耗电0.22度

  在介绍海尔60寸高清大屏电视时,海尔电视相关工作人员说,目前很多消费者仍然更加注重电视所带来的视听体验,所以在设计此款产品时,海尔从屏幕外观、视听效果、操作便宜性和节能效果方面都进行了综合考虑。

  “海尔60寸高清大屏电视虽然没有更多复杂的智能操作功能,但是仅凭其视听和节能效果就足以打动普通消费者。消费者如果更注重智能操作,我们还有云搜索电视可供消费者选择。”

  在众多消费者眼里,电视更加高清,更加宽屏,也意味着其耗电量也更大。海尔60寸高清大屏电视的实际耗电量效果如何呢?据测算,这款超大屏电视实现了超级低能耗,其耗电功率为220瓦,即每小时仅耗电0.22度。对此,记者算了一笔账,看一部100分钟的高清大片在影院要花80元,而用海尔60寸高清大屏电视,如果按照平均电价0.55元来算,只需花0.2元左右。即2角钱就可享受到影院般的视听震撼。