处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新岸线布局数字射频芯片

新岸线布局数字射频芯片
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-12-07

在我们现在的日常工作和生活中,用户的对终端设备联网的需求越来越大,由此带来的对3G/4G或者WiFi基带芯片的需求量也一直在大幅增加。国内芯片企业在大力发展无线基带技术的同时,作为通讯方案重要部分的射频芯片技术,也成为制约其通讯方案优劣的关键。目前全球的射频技术已经从模拟发展到了数字, 数字射频芯片 一直被认为是国内无线通信和3G产业的薄弱环节,基带芯片和射频芯片的集成也一直是业界孜孜不倦的话题。

射频芯片的设计本身有非常专业的要求,终要通过严格的性能测试。芯片做出来和大规模量产是差距非常大的两个概念,从战略眼光看,射频芯片研发和产业化的持续投入是必然,而且充当通信系统的个重要环节。国内的射频企业,还多停留在模拟射频芯片的研发阶段,而随着支持通讯制式的增加,多模射频芯片的效率和功耗将是左右产品优劣的重要指标。值得高兴的是,国内芯片厂商 新岸线 相关负责人透露:新岸线的数字射频芯片已经成功量产,而且很快面世。新岸线布局数字射频芯片将更大的提升新岸线在通讯上面的技术积累与能力,结合其在3G和WiFi基带芯片上的优势,为新岸线计算通信一体化这一战略目标提供更有力的支持。

据悉,新岸线即将面世的三款数字射频芯片分别是NR6802(LTE射频芯片)、NR6803(GSM/WCDMA射频芯片)和NR6806(EUHT射频芯片)。它们拥有低成本、低功耗、高性能、高集成度等特点,都处于业界先进、国内水平。下面让我们来进一步了解下这三款数字射频芯片。

据了解,以LTE射频芯片为代表的NR6802,这款芯片支持LTE的TDD和FDD工作模式。满足1.4/3/5/10/15/20MHz信道宽带要求,接收动态范围105dB,1dB步进,发射动态范围85dB,0.5dB步进,SleepMode电流仅为5uA。

新岸线的GSM/WCDMA射频芯片NR6803,支持UMTS3GPPBand I,II,V,VIII。支持GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz,集成LDOs,还支持Digital RF Interface,信道切换时间小于150us,Sleep Mode电流20uA,采用65nm CMOS先进工艺。另外以NR6806为代表的EUHT 射频芯片,它的接收动态范围是110dB,发射动态范围是30dB,可变带宽设计,支持QAM 256,集成LNA和PA,兼容WiFi,支持MIMO和智能天线,而且还是业界支持EUHT和WiFi的多模射频芯片,应用范围非常广泛。

从未来发展趋势来看,数字射频芯片实现与基带芯片的更多融合是必然趋势。在通信领域,数字射频芯片必将朝着低成本、高效率、高集成度的方向发展,才可以占有更大的市场。新岸线数字射频芯片的发布,势必将成为其在市场布局上的重要优势。