处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CSR+SiRFprimaII平台树立汽车娱乐信息系统新标杆

CSR+SiRFprimaII平台树立汽车娱乐信息系统新标杆
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-10

CSR, Plc.日前发布了一款全面的解决方案——SiRFprimaII汽车娱乐信息平台,为下一代联网和位置感知车载娱乐信息系统(IVI)树立了新标杆。SiRFprimaII平台帮助IVI制造商减少产品开发、制造和物料清单成本,并快速地将非凡的导航及娱乐信息系统推向主流汽车市场。

CSR首席市场官及SiRF的创始人Kanwar Chadha表示:“我们的愿景是丰富主流消费者的汽车车载导航体验。SiRFprimaII平台支持全球所有卫星导航系统,具有出众的连接能力和强大的下一代应用程序,如增强现实技术,这也是我们向愿景迈进的一大步。此次通过同时发布针对汽车市场的SiRFprimaII平台以及用于移动设备的SiRFstarV和SiRFusion平台,我们正在将主流消费者的定位体验提升到一个新的水平。”

SiRFprimaII平台的发布包括SiRFprimaII SoC和TriG RF多模GNSS(全球导航卫星系统)射频技术,这两者结合在一起可以支持全球所有的导航卫星系统。作为其系统平台战略的一部分,CSR拥有包括预集成、通过验证的硬件和软件在内的全面解决方案,提供所有必要的基础架构以便将导航和现代家庭娱乐信息体验应用到汽车之中。这一全面的平台解决方案将CSR SiRFprimaII SoC、TriG RF射频技术、CSR8311蓝牙技术、CSR6031 Wi-Fi解决方案和CSR Synergy集成软件技术结合在一起,形成了强健的、基于触屏系统的技术核心,使驾驶者更加信赖导航技术,乘客可以观看DVD或流媒体视频,通过扬声器或无线耳机享受hi-fi立体声,使用遥控器进行控制,通过Wi-Fi连接笔记本电脑等等。

CSR汽车业务部总经理Charlie Lesko表示:“第二代SiRFprimaII SoC和全新的TriG RF前端技术组成了预集成硬件和软件平台解决方案的核心,体现了CSR在位置、连接和多媒体技术方面的核心竞争力,其设计目的在于支持我们的汽车消费者所需求的质量和特点。我们的综合平台参考设计帮助我们的客户减少产品开发的时间和成本,使他们能够以各地主流消费者都能接受的价格,将创新汽车导航和娱乐信息系统快速地推向市场。”

这一完备的CSR平台解决方案还将得到CSR所有位置、连接和音频增强软件的支持,其中包括aptX高保真无线音频技术、CVC降噪和回声消除技术、SiRFInstantFix和SiRFDRive定位增强技术等等。

SiRFprimaII SoC

使用40纳米的CMOS处理技术,CSR SiRFprimaII SoC将一个强大的应用处理器、多模GNSS基带位置处理器、DDR3和NAND闪存控制器、模拟电源管理功能、高级音频编解码器、1080p全高清硬件加速解码技术、3D图像硬件加速、用于显示分辨率高达1280 x720的LCD触屏管理器、PHY/UART/GPIO界面等多种技术集中到一个单独的封包之中。

强大的ARM Cortex-A9应用处理器运行速度高达1GHz,吞吐量高达代SiRFprima设备的两倍以上,为的导航、娱乐、通信和信息应用程序提供了充足的动力。SiRFprimaII SoC的图像和多媒体加速能力是代的三到四倍,通过更加清晰、更加流畅的操作带来更加舒适的用户体验,使增强现实等新兴技术成为可能。

TriG RF多模GNSS射频技术

使用40纳米的CMOS处理技术,TriG RF前端全球导航卫星系统(GNSS)射频技术是一种高级的多模GNSS解决方案,帮助改善SiRFprimaII和其他CSR汽车导航SoC的定位和导航性能表现。TriG RF射频技术能够支持目前部署的所有全球导航卫星系统,包括GPS、格洛纳斯、伽利略和北斗卫星(开始运作时),其多模GNSS定位技术的设计目的是利用这些卫星系统以较低成本改善定位能力和精准度。

上市和定价

工业级的SiRFprimaII SoC和TriG RF射频设备将于2012年可用于产品生产,车用级别的部件计划于2013年用于生产。现有一款可在Android, Microsoft Windows CE和Linux GENIVI操作系统下使用的评估板和外形参考设计(包括板级支持包)可供选择。请联系CSR以获得更多价格信息。