处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Lattice携手Valens发布HDBaseT摄像机参考设计

Lattice携手Valens发布HDBaseT摄像机参考设计
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-10

莱迪思半导体公司和Valens半导体日前发布一款新的全面的HDBaseT摄像机参考设计解决方案。HDBaseT参考设计针对监控市场。HDBaseT CAT5电缆可支持输出两个未压缩的视频流到多达两台摄像机。HDBaseT参考设计可以通过以太网供电(POE)CAT5电缆获得供电。通过为监控市场提供一个不需要在摄像机端进行压缩且无需一个本地电源的解决方案,莱迪思和Valens降低了百万像素安防摄像机的成本。

HDBaseT摄像机参考设计解决方案可以接收多个1080P传感器摄像机并通过单根150米CAT5e电缆传输未压缩的高清视频到DVR,以及电源和各种控制信号。与IP摄像机不同,这种摄像机更简单、更便宜并提供了零延迟的出色的图像质量。它有利于在DVR中以的实时监测质量实现增强型视频分析。这个架构简化了安装并且不需要任何特殊配置或维护,因此是模拟和PTZ摄像机的更换或升级的理想选择。

Valens HDBaseT芯片组通过一根标准的LAN电缆实现了长距离无压缩高清内容的有线传输。除了安防监控市场,能够传输无压缩视频的功能也增加了其在消费电子和专业AV市场中的价值。事实上,由于Valens HDBaseT芯片组还可以传输非压缩格式的HDMI音频视频内容,它为整个家庭娱乐系统增添了巨大价值。

低功耗、低成本、中档LatticeECP3FPGA器件是多路复用视频流和格式化数据到Valens HDBaseT Tx驱动器的理想选择。LatticeECP3器件有所需的存储器模块、FPGA逻辑、SERDES和可配置I/O来实现各种应用。LatticeECP3器件为制造商们提供了调整和格式化它们的接口以便于利用Valens HDBaseT带宽的灵活性。

“我们很高兴能与Valens半导体公司合作,为客户提供极具成本效益和吸引力的技术。”业务发展部总监,Ted Marena说道,“我们期待为安防和监控领域以及消费电子产品市场的终端客户提供支持。”

Valens半导体产品副总裁,Eli Ofek表示:“我们很高兴与莱迪思合作,共同提供了又一款基于HDBaseT的无与伦比的架构,为监控市场提供了一种易于安装和使用简便的解决方案。我们有信心,这次合作将为监控行业的下一代标准摄像机作出定义。”