处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Diodes新款超级势垒整流器简化太阳能电池板设计

Diodes新款超级势垒整流器简化太阳能电池板设计
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-10

Diodes推出SBR12U45LH超级势垒整流器 (SBR) ,额定电流为12A,以超薄型PowerDI-5SP封装,为生产新一代太阳能光电模块 (PV module) 的太阳能电池板制造商,解除设计和生产方面的主要顾虑 。

这款的SBR可作为一个高效光电模块旁路二极管,并发挥关键的作用。其的封装高度只有0.75毫米,可焊接于太阳能电池板内,有效免除额外接线盒的需要。

PowerDI-5SP能利用封装侧的引线,安装在后层的凹槽,太阳能板的总厚度只会增加0.21毫米。此外,封装上9毫米长的引线能支持简单的焊锡条安装,从而帮助太阳能板制造商省却昂贵的焊接工序。

作为传统轴向引线二极管的替代品,SBR12U45LH在电流为12A﹑温度为125℃的情况下,能为整流器提供业内低的正向电压降,确保发电过程中只产生少量热能及避免升温,从而使太阳能电池板的操作更安全可靠。该整流器的操作温度介于-65℃至200℃,其出色的稳定性能满足太阳能电池板保修时效长的要求,并符合IEC61730-2太阳能安全标准的热测试要求。