近几年,国内经济高速发展,城市综合治安和交通监控也承受着高速发展所带来的空间的压力,技术的瓶颈,规模的局限,市场的混乱等等。现在,夜间监控世安防监控中重要的考虑因素,在很多场所,要实现24小时监控。深圳世国刘星说:要实现24小时监控,现在的监控摄像机中,一般采用的是低照度与红外摄像技术,这两种已经在监控领域获得广泛应用。下面我就为大家来分别介绍一下低照度与红外摄像技术在监控领域的发展情况。
发展,促生低照度与红外摄像
随着社会的发展,夜间监控的需要,确定了监控技术的发展方向,对于这个技术分析我们分四种情况讨论,种是高感度的CCD和低照度功能组成的基础部分;第二种红外照明加黑白摄像机,对于索尼中国来说目前并没有这块业务;第三种就是直接红外摄像机;第四种是一些更高端的摄像机,像图象增强型CCD或电子倍增型CCD的摄像机,直接的一个特点就是灵敏度相对于其他摄像机要有大幅度的提升,比如说一千倍或者几千倍,但造价也会大幅提升。
种,CCD我相信大家都会比较了解,它叫电荷耦合器件,索尼应该是国际上比较知名的CCD大厂,我们主要是用在照相机,摄像机上。中间经过了四代,越往上走,灵敏度提升会越好。简单来讲,用在低照度功能方面,它所需要的照度或光线方面是越低的。深圳世国黄工指出:除了CCD芯片之外,还有市场上流行的其他提高低照度的一些功能,比如说昼夜转换,或称彩转黑,还有慢快门,电子降噪等等,这些对低照度功能都有帮助。
第二种就是红外辅助照明,也分两部分,一部分是内置的红外灯,还有一部分是外部的补充照明。第三种就是直接的红外摄像机,这主要是应用红外热成像仪,它有优缺点,优点就是对光线要求比较低,但是成像效果不是很好。主要用在医疗用途。第四种就比较贵,目前实际上在中国市场应用相当相当少。
监控,成就低照度与红外摄像
因为现在监控这块,在全国很多地方需要24小时昼夜监控,所以红外摄像机这一块,包括对红外夜间低照度摄像机,得到广泛应用,这是一个趋势。对于红外摄像这块,我认为也就是这样,而且市场情况会越来越好。刚开始进入的时候,红外市场还是低照度和红外摄像机的使用,这是我们的一个起步点。开始觉得红外灯安装问题是很大的问题。随着市场需求的出现,案件发生基本上95%以上都是夜间,这是国际上统计的数字。所以夜间监控比白天监控更重要,所以真正的监控,夜间监控是重中之重,像北京这种大城市照明已经足够了,成像清晰度比国外还要好。但是中国大部分城市12点以后是一片黑暗,所以红外灯的应用是不可避免的。
红外灯光安装是一个大问题。深圳世国庄新说:“我们进入这个市场红外一体机就面市了,发展到今天非常快,因为它的廉价性,方便性,目前市场上无与伦比,当然对索尼CCD来讲需求量非常大,现在也是你们的CCD断档,对中国来讲市场应该非常大。
对红外一体机来讲已经发展到一个阶段,目前价格等方面都很好,但是有一个很大的问题,就是成像不清晰。因为红外的波长跟可见光波长是完全不一样的,我看过国外生产的许多家的红外灯,全部成像都不合格,通不过国家的标准。所以对红外摄像机这块提出更高的要求。对我们来讲,红外效果这块,不单单是红外灯,还有摄像机芯片的感光的波长,在可见光的清晰范围和红外的情况下清晰范围是不一样的。
低照度摄像机的特色
在这个趋势里面,索尼是看到另外一部分,有更好增长的部分,就是摄像机里面,用户对低照度摄像机同时是高清的,这样一种增长。因为用户可能反映到对图象认识到,直观就是这个图象清楚不清楚,到了晚上因为很多的摄像机低照度功能提升,可能伴随着噪波的产生,清晰度可能不够。实际上我们有一款摄像机,有比较好的采照,清晰度比较高。第二点,对低照度要求,之前可能在90年代之前偏于黑白摄像机的要求,之后对于彩转黑有很高的需求,这个摄像机在全世界范围之内相当流行。
然后在应用场合,我有新的看法,有些情况是说它可能不方便加光源,举例来说,在医院病房里面,我们想因为要对医生,或者值班护士,要知道他们的具体情况,如果在病房里加光源,就需要用到低照度的功能,包括红外。另外还有一些不合适加光源部分,比如说我们监控的话,是为了防范,有些单位不方便让别人知道我在这个地方安了摄像机。
这种情况我们也是用低照度功能来实现,而不是补充光源。还有一部分是没有条件的,举例说在室外,或者有大片空地,想加光源很难,例如,在一个工厂需要24小时的监控,对整个厂区都要监控。后来发现那个厂子非常大,而且没有路灯,这种情况图像出来效果就很差,这时候也必须用低照度的摄像机,以便于得到更清晰的图象。简单说就是这几种情况。
红外摄像机的特色
红外技术结合摄像机有几方面,个就是近距离的监控,现在世国主推就是红外一体机,主要是50米以内的,因为这种机型,客户个不用再加镜头,只要用这个产品就可以了。针对客户的要求,产品可以达到他们的目的。但是这个机型做不到长距离,100米以内可以用索尼公司的CCD,但是100米以外就一定要枪机再加红外摄像头。因为这与它成像的位置基本上差不多,所以成像基本上是清晰的。如果你超过50米了,采用定焦的肯定有一段距离看不清。现在用枪机加红外摄像头,可以保证图象质量清晰度。超过100米,因为波长的问题,成像位置会有很大的差别。而且一体机是40米CCD的,通光量有一定的限制。你超过100米的时候,客户用红外灯,晚上要重新聚焦一次,保证清晰度。现在市场上,一般流行的就是低照度摄像机和红外摄像机。因为近十年出了很多摄像机,就我个人了解,目前低照度摄像机可以说没有很大的发展。红外摄像机,红外技术倒是发挥这很大作用。低照度摄像机有一定局限,由于光线的,室外环境,照度不足捕捉不到清晰的图象,所以加装了红外照明器,市场上就出现了红外一体机。这个虽然图象不太好,但是大家可以凑合用。它有一个的缺陷是没有解决光雾光照的问题,大家晚上用红外一体机的时候都会看到很白的画面,那就是光雾。红外技术结合摄像机的发展,肯定红外技术和摄像机集成化,市场上出现红外一体机,也正是这个得表现,笔者认为,以后低照度可能和红外技术结合起来,达到更好的夜间监控。