处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

市场上小巧的高功率LED用于汽车照明

市场上小巧的高功率LED用于汽车照明
来源:我爱方案网 时间:2012-12-05

导读:欧司朗推出目前汽车市场上小巧的高功率LED,由于小巧和布局的灵活,使他便于实现多种个性化汽车头灯的设计,并且成本效益更高。

欧司朗光电半导体展出目前汽车市场上小巧的高功率 LED - Oslon Compact LED 原型。这款小巧的LED布局灵活,因此更易于实现各种个性化车头灯设计,且成本效益更高。在由法国汽车工程师协会 (SIA) 于今年 10 月 9 日在凡尔赛宫举办的 Vision 国际展览会上,来自德国雷根斯堡的汽车半导体专家欧司朗光电半导体揭开了 Oslon Compact LED 原型的神秘面纱。
 

尽管 LED 具备高效率、高发光强度和高耐用性等众多特点,但要用作车头灯光源时仍面临巨大挑战,这是因为不同的区域必须采用不同的 LED 才能实现发光面的均匀分布, 因此需要投入大量的人力和财力进行精密设计。

通用型设计

全新 Oslon Compact 封装尺寸极小,再加上它的光输出较高,单单用这一款 LED 即可实现所有的汽车前视照明应用。例如,车头灯中的光点可以任意排列,还可以研发定制设计,这赋予了每款车型独一无二的外观。Oslon Compact LED 的小巧尺寸意味着各 LED 之间能够紧密排列,因此它还可用于导光解决方案和自适应转向前照灯系统 (AFS)。

简约到仅包含基本要件

这款 LED 采用简约设计,仅包含基本要件,因此外观非常紧凑。整个 LED 封装比芯片的实际发光面大不了多少。其平台为欧司朗光电半导体先进的 UX:3 芯片技术,即使在高电流下也能实现高光效。这届 Vision 展览会上展出的原型尺寸仅为 1.5x1.9 mm²,在 700 mA 电流下可输出 200 lm 光通量。芯片的清晰白光是由蓝光经陶瓷转换而制成。

满足市场需求的解决方案

欧司朗光电半导体德国总部车用 LED 市场总监 Peter Knittl 表示:“Oslon Compact LED的研发直接迎合了汽车行业不断变化的市场需求。如今,市场要求高功率 LED 比以前更为紧凑且更具成本效益。我们采用了曾在 Oslon Black Flat 和 Ostar Headlamp Pro LED 中得到成功验证的可靠芯片技术和封装技术,可满足更小巧封装设计的要求,进而提供为市场所需的解决方案。”这套节省空间型方案的成功引入,对 LED 技术在前视照明行业的推广作出了突出贡献,将为更多车型提供高效耐用的标准照明解决方案。

通用型设计 —— 欧司朗光电半导体的全新 Oslon Compact 能够胜任所有的前视照明功能。