处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧胜全新高清音频器件提供优于竞争产品5倍的音频质量

欧胜全新高清音频器件提供优于竞争产品5倍的音频质量
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-09

欧胜微电子有限公司日前发布两款全新的、针对个人电脑及笔记本电脑的高清音频器件WM8861和WM8862。这两款新器件提供了高达5倍优于当今市场上已有解决方案的音频质量,它们带有一个信噪比为105dB的数模转换器(DAC)和真正的2Vrms无电容输出能力。在与欧胜的Clarity Audio Studio PC软件先进的电源管理功能结合使用时,WM8861和WM8862还能显著延长一台典型笔记本电脑的电池寿命长达30分钟。

两款器件都内置了立体声扬声器驱动器,每通道可向4Ω的负载提供2W的输出,并且具有个人电脑音频设备上可实现的效率。

WM8861和WM8862需要更少的外部元件来实现这种高水平的音频质量,能够在平均上减少外部元件数量,从而能使PCB板空间需求减少45%。此外,这使得一台常见的手提电脑的音频PCB物料成本可减少56%。

欧胜的SilentSwitch技术确保在任何时间输出端都不会产生爆破声和滴答声,在保证限度音频性能的同时,可快速和安静地关断不使用的路径。两款器件还具有扬声器频率响应提升及在硬件中实现动态范围控制器的特点,它们不需要为主处理器带来音频信号处理任务负担,就可从小型扬声器中提供一个更响亮的声音。这将高保真质量音频带给了手提电脑并显著提升了终端用户体验——对于音乐爱好者、音乐师、播音员和制作人等等来说是一个完美的选择。

消费者所能选择的头戴式耳机有许多不同的类型,它们连接到插座的方式也各不相同。WM8861和WM8862内部包含了一种先进的耳机检测功能,当一个耳机被连接时,它会主动地检测所使用连接的类型,并将输入连接转变成与耳机相匹配的属性。这确保了对当今市场上永远是多样化的耳塞耳机和头戴式耳机连接器的完全兼容性。

WM8861拥有一个新增的主I2S音频和I2C/SPI控制接口,它能确保对下游音频器件的控制,如各种高保真DAC、数字输入放大器或欧胜WM0010数字信号处理器(DSP)等音频DSP。这确保了音频信号处理得以卸载,实现了更低的功耗和更长的电池寿命。

欧胜微电子产品线经理Nigel Burgess评论道:“消费者在不断地要求更高质量的音频,WM8861和WM8862则为实现一种在当今市场中还不曾有的、差异化的音频体验提供了一条路线。欧胜的知识产权(IP)在性能和功耗方面一直引领潮流, 欧胜的这两款新器件将帮助原始设备制造商们(OEM)为市场带来具有不可思议般美妙的多媒体性能的PC产品。”

供货

WM8861和WM8862在11月份可提供样片。WM8861在订货量为一千只时的单价为4.22美元;WM8862在订货量为一千只时的单价为3.9美元。