处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

为什么说二代iPad mini必然配备Retina显示屏

为什么说二代iPad mini必然配备Retina显示屏
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-04
  • iPad mini 被人吐槽多的就是没有配备Retina屏幕,尽管使用过的人都会发现,iPad mini屏幕并非所说的那么不堪,它的屏幕看起来更清晰,使用速度更流畅。不过没有用,该吐槽的还是会吐槽。现在更多人关心的是:第二代iPad mini会配置Retina屏幕吗?目前所有分析都认为苹果二代迷你不会使用Retina屏幕,原因如下:

    iPad mini被人吐槽多的就是没有配备Retina屏幕,尽管使用过的人都会发现,iPad mini屏幕并非所说的那么不堪,它的屏幕看起来更清晰,使用速度更流畅。不过没有用,该吐槽的还是会吐槽。现在更多人关心的是:第二代iPad mini会配置Retina屏幕吗?目前所有分析都认为苹果二代迷你不会使用Retina屏幕,原因如下:

    如果苹果将 iPad mini 1024*768 的分辨率翻倍至 2048*1536,PPI 将飞跃至 326,但这需要换用更大的电池和 SOC, 会导致 iPad mini 的体型和普通 iPad 拉不开差距。

    由于 iOS 系统是为 1024*768、2048*1536 两种分辨率打造的,苹果不会采纳 2048*1536 外的升级方案。

    iPad mini 不会和 iPhone 5 一样改变屏幕比例,这会为现有应用的兼容性增加负担。

    对苹果而言 iPad mini 的售价较低,增加成本将影响利润。

    不过笔者很好奇,第二代iPad mini不配置Retina屏幕,苹果凭什么去与对手竞争呢?要知道,iPad mini是要去驱逐7寸平板市场的对手的,而竞争对手们可不会等你慢慢升级。因此,下一代迷你必然会配置Retina屏幕。

    就目前的竞争态势而言,谷歌、亚马逊和微软都将在未来提供更具差异化的优秀产品,屏幕的升级都将是他们升级项目之一。如今苹果市场份额流失严重,急需 iPad mini来挽救,苹果没有理由不让iPad mini配置Retina 屏幕,至于配置Retina 屏幕而导致的问题,苹果会有技术解决的。

    第二,若不配置Retina 显示屏,iPad mini将毫无亮点。那些买了一代iPad mini的人,凭什么再去买二代呢?二代迷你又凭什么吸引别人来购买呢?苹果很有可能在iPad mini上用A6的处理器降低消耗,然后配合retina显示屏,后还是10小时,嗯,再一次改变世界,大家可以过来买了。

    第三,苹果的战略你不懂。如果此时大家都认为iPad mini下一代会出Retina 屏幕,试想,将会有多少人放弃本来准备购买的iPad mini,转而去等待配置Retina 屏幕的二代iPad mini呢。这种情况苹果是不愿意看到的,即使二代要出Retina 屏幕,它也会严守秘密,发出烟雾弹制造疑惑。

    对于苹果的伎俩,很多人早已识破,越不可能发生的事就越可能发生。已经不需要再说太多了,大家就等着购买配置视网膜屏幕的二代iPad mini吧。