通过近几年的发展,NVR在视频监控市场的应用逐渐增多,充分说明了其在网络视频监控存储与管理等方面确实具备优异的功能。随着安防业联网监控的需求渐涨,NVR逐渐从工业企业等特定领域,广泛辐射到政府公安、金融建筑小区、教育、交通等领域,开始走上“多点开花”式的行业市场应用中。NVR优势凸显,市场应用逐渐显示高清方向。
网络化时代,NVR优势凸显
近几年,随着IP网络的快速发展,视频监控行业也进入了全网络化时代。全网络化时代的视频监控行业正逐步表现出IT行业的特征,作为网络化监控的核心产品NVR,从本质上已经变成了IT产品。NVR主要的功能是通过网络接收IPC、DVS等设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理。
1、前端多样性
NVR产品的前端与DVR不同。DVR产品前端就是模拟摄像机,可以把DVR当做是模拟视频的数字化编码存储设备,而NVR产品的前端可以是网络摄像机(IPCamera)、视频服务器(视频编、DVR(编码存储),设备类型更为丰富。在银行监控业务中,它既可以接入原有模拟系统的DVR设备,也可以接入数字化系统的视频服务器、IPCamera以及更高的高清摄像机。
2、网络适应性
NVR产品更为注重网络应用,因此该类型设备更加注重视频在网络中的传输效率。相比之下,DVR产品在网络环境下,往往传输效率不高。
3、流媒体应用
视频数据编码后,在网络中往往利用流媒体技术。该技术通过对视频流的码率、帧率的控制,使视频在不同的网络带宽环境下达到比较好的传输效率。而流媒体(streamingmedia)本身的数据特征可以产生更多的应用模式,甚至能轻易地嵌入到其他业务系统中成为业务系统的一部分。因此,通过流媒体和数据库技术的结合,可以使视频数据在其他业务系统中更为容易调用而产生更多的应用模式。
通过NVR设备,可以组建一个以NVR设备为“节点”的分布式网络,从而更为适应现有的分布式多层结构网络环境,有效降低中心节点的网络传输和数据存储压力。所以NVR系统构建监控系统时,具有前端设备选择范围更广、更为适应网络、应用能力更强的优点。
市场主导,NVR应用走上清晰主题
鉴于国内视频监控市场仍以模拟系统为主导,其市场需求在一定的时期内十分明显;通过在各种市场领域的验证,NVR已经充分体现出其在网络化视频监控中的优异性,其将逐渐成为未来视频监控市场存储与管理方面一颗闪耀的“新星”。NVR高清化趋势逐渐成为行业主流。
经过过去几年的发展,NVR的应用面逐渐扩大,越来越多的领域开始了安装NVR系统以加强其视频监控网络化进程。NVR初期主要以企业、工厂、教育等领域应用为主,这些领域的监控点大多分散而且难以实现大量的布线工程,因此更倾向于应用网络视频监控与NVR系统。而目前,NVR系统在平安城市、公安、金融、建筑小区、交通、医疗等几个主要行业的应用也逐渐“结出了果实”,网络视频监控的发展带动了NVR系统在上述领域的部署。
NVR与电信全球眼、网通宽视界业务结合加强,也使得NVR产品走向更为广阔的应用市场。北京邦诺存储科技有限公司副总经理熊晖透露,NVR的推广与网络运营商的业务组合已经逐渐开始显现“威力”,借助网络运营商在家庭、企业等用户方面拥有的深厚资源,这些领域的网络化发展极大地推动了NVR的发展。除了在市场应用面逐渐扩大,NVR系统应用从小型系统向大型系统的转变也十分值得注意。
从传统模数结合的方式可以看出,其系统架构受矩阵架构的限制已经十分明显。传统模数结合的方式下,扩容已经到了一个瓶颈,同时规模的扩大对可管理性的要求也越来越高,而目前平安城市工程作为对海量视频监控存储要求的领域,在该方面的需求高涨,因此,恰恰能解决上述问题的NVR解决方案成为目前新兴平安工程的方案。
稳定性提升,嵌入式产品更能适应市场需要
目前业内对NVR的产品形态有着比较大的争议,综合各厂商表述,笔者认为无论采取何种划分方法,其大体功能存在一致性,就其功能模块是否固化、是否更为稳定或者更容易进行修改与升级,我们可将NVR的产品形态划分为嵌入式与软件平台式两种,简称嵌入式NVR、软件式NVR。而随着实际应用的扩大,NVR的产品形态发展也逐渐开始清晰, 嵌入式 的NVR系统逐渐成为应用的主流。
针对行业市场的需求特点,厂家发现小型项目与大型项目对NVR系统的需求有着比较明显的区别:各行业市场的小型项目都具有一些共通型,而且更看重系统的稳定性,因此为针对该类市场的开拓,NVR厂家纷纷加强嵌入式NVR的开发,以促进其在该类市场的应用;在大型项目中,综合管理平台对视频图像的管理需求更为看重,而后端软件形式的NVR因其受CPU强大处理能力的影响,显得功能更为齐全,因此也更受该类用户的“钟爱”,在该市场中更为适合。
而从目前的发展趋势可以知道,安防市场逐渐由专业市场向各种行业市场进行扩散,小型连锁商铺、连锁酒店、家庭应用、企业、工厂等项目具备巨大的发展潜力,因此,嵌入式NVR的发展在新建项目中更具备优势。深圳市耀德电子有限公司副总经理黄清秋介绍道,国内在编解码技术应用方面更钟情于H.264,但其在后端处理方面会消耗掉很大部分的CPU资源,这决定了软件式NVR系统的应用成本相对较高,只适合于特定的项目中。而随着 集成电路 技术的进步,嵌入式NVR可采用多种不同DSP集成电路设计,让芯片处理单一化,提升产品的稳定性与效能,极大地加快应用的速度。
除了在稳定性有大幅度提升外,安全性也是促进嵌入式NVR发展的一大要素。2008年的Mifare“安全门事件”促使全球安防业开始加大在信息安全性方面的投入,科达刘志强认为:“在嵌入式NVR系统中,IP前端上传视频数据时即对码流进行AES加密,可极大地提高视频数据的安全性。”
此外,目前主流的存储设备DVR也大多采用嵌入式的架构,嵌入式NVR更能适应工程商的施工习惯,有利于推广及实现平滑过渡。H3C朱兵对此表示认同,国外主流视频监控与存储厂家已经推出了很多嵌入式的NVR产品,并预测其发展的历程跟当初DVR类似。