处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔正在研发用于超极本和智能手机的无线充电技术

英特尔正在研发用于超极本和智能手机的无线充电技术
来源:91手机网 时间:2012-12-01

英特尔正在研发一种用于超极本和智能手机的无线充电技术。这种无线充电解决方案是将超极本作为充 电源 ,配合相应软件以及发射器给智能手机充电。相信以这样的趋势发展,公共的无线充电设施可能成为现实,无论在机场、公交车站还是咖啡厅,摆脱剪不断理还乱的充 电线 指日可待。

相较于传统线充,无线充电具有便捷、兼容、互通等优势,目前已经实现在一小部分手持和附件中。基于无线充电庞大的消费级市场规模,越来越多的厂商投入这一新兴的技术领域。

据连线杂志报道,英特尔(Intel)正在研发一种用于超极本和智能手机的无线充电技术。Digitimes 称,这种无线充电解决方案是将超极本作为充电源,配合相应软件以及发射器给智能手机充电。根据英特尔的数据,这种充电技术功耗很低,手机只需放置在超极本附近即可,而“无需放置在固定的位置”。

英特尔提出了发送器和接收器高度集成的设计建议,这样可以有效地降低制造成本。同时,英特尔会开发配套的充电软件,提供诸如充电设备检查、充电控制以及设备位置测试等功能。

这种技术有望在2013 年下半年进入商用。另外,一些笔记本资深玩家表示,英特尔的Haswell 平台不太可能会采用这种无线充电技术。

提到无线充电技术,很多人首先映入脑海的可能是Palm 的“点金石”(Touchstone),“点金石”早将无线充电引入商用产品领域。不过点金石发热量大、充电速度慢,偶尔还出现屏幕漂移现象。重要的是,它于Palm 的几款机器,而且囿于体积实用价值并不大。而英特尔方案的优势在于利用笔记本的电源,真正免去了数据线,同时对设备位置没有要求也让用户使用手机更加自由。

无线充电技术在技术实现上并无太多神秘感,大部分设备都是利用电磁感应原理,通过发射器的线圈将电流转化为电磁,形成电压,有了电压之后便会产生电流,从而实现充电。尽管该技术拥有可观的传输效率,但缺陷在于要求发射器与设备之间要按照固定位置摆放。据悉,英特尔的无线充电技术采用的新型的“谐振技术”,相比电磁感应技术,谐振技术能提供更平稳的变化,也就是说对位置的敏感度低一些。

IHS 的分析师Jason dePreaux 表示目前无线充电技术主要的限制因素包括过高的价格、技术问题以及碎片化。无线充电领域尚未形成一个稳健的生态系统。据IMS Research 的估计,在2011 年出货的智能手机中不到1% 的设备配备了无线充电功能。

智能手机的飞速发展对电池提出了更高诉求,在手机电池技术未能取得突破性进展情况下,优化现有的充电技术未尝不是一个好的方向。无线充电技术的价值不仅仅是单个无线充电市场的发展,而在于无线充电平台的打造。随着行业标准的统一、兼容性的提高,公共的无线充电设施可能成为现实,无论在机场、公交车站还是咖啡厅,摆脱剪不断理还乱的充电线指日可待。