处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨新推监视系统单芯片SH7769,具有影像辨识功能

瑞萨新推监视系统单芯片SH7769,具有影像辨识功能
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-08

瑞萨电子及其子公司瑞萨通信技术(Renesas Mobile Corporation)日前宣布推出面向支持高级人机接口(HMI)的高端汽车显示系统(图形集群、多功能图形显示器)的新型汽车片上系统(SoC)- SH7769。

与瑞萨电子现有的、已被广泛应用于高端汽车信息娱乐系统的SH-Navi3(SH7776)SoC相比,新款SH7769 SoC加强了视频输入、显示器输出和动态范围控制(亮度补偿等)的功能。SH7769 SoC实现了对于汽车显示系统至关重要的功能,例如3D图形仪表和中央显示器等快速增长的市场部门。

由于目前越来越需要通过车载网络和多媒体系统处理大量信息,所以要求汽车信息系统能够清楚而安全地将信息提供给驾驶员。SH7769 SoC实现了高功能3D图形引擎和显示单元,从而实现了1600 × 480像素HD(高清晰度)视频解码。图形用户界面(GUI)显示器可用于为驾驶员显示和提供真实的仪表板系统和车内信息。该GUI实现了逼真的3D图形显示,提高了可操作性。

多可以同时处理3个视频数据流,以便同时将从外部汽车照相机、导航系统和夜视器件采集到的信息提供给驾驶员。SH7769 SoC还能够通过整合NTSC解码器和图像渲染(IMR)(能够对鱼眼图像进行补偿)之类的功能来减少外部元件的数量,进而削减系统成本。

SH7769 SoC的主要特性:

(1)实现了高性能、3D图形引擎,支持逼真的3D图像

SH7769 SoC在3D图形引擎内整合了Imagination Technologies公司的高级3D图形IP内核 - POWERVR SGX530。新款SoC还支持智能图形处理单元(GPU),支持用于渲染逼真的3D对象的OpenGLES2.0和高级GUI,适于多媒体应用(例如HMI)。

CPU内核:SH7769 SoC实现了瑞萨电子32位RISC(精简指令集计算机)CPU内核 - SH-4A,工作频率为533 MHz(值)。集成式FPU(浮点处理单元)支持单精度和双精度处理,利用单精度处理实现了7.46 GFLOPS(10亿浮点运算/秒)(值)的性能,从而实了静态和动态图像的高速编解码器处理。

(2)高级图像补偿与转换电路

SH7769 SoC实现了双通道图像补偿:一条通道 - IMR-LSX - 专门用于补偿照相机图像失真,而另一条通道 - IMR-X - 专门用于补偿给定图像。IMR-LSX通道可以消除鱼眼图像失真。与利用在CPU上实现的同种功能完成的处理相比,该硬件处理降低了功耗,提高了操作速度。IMR-X通道可以将图像数据转换成给定格式,还可以用于平视显示(HUD)图像转换。

SH7769 SoC还能够同时为HUD转换1条数字图像输入通道和1条数字图像输出通道。

(3)利用支持DDR3-1067的存储器接口实现了超高速数据传送

在SH7769 SoC上实现了DDR3-SDRAM接口(工作频率为533MHz、性能为1067M字/秒的16位专用总线),从而实现了超高速数据传送速率(2.13Gb/s,值)。

(4)带有专用电源IC的套件解决方案有助于降低系统功耗和加快面市步伐

R-Car系列的每款产品都带有新开发的专用电源IC - R2A11301,即多电压稳压器。该电源IC利用2个为CPU内核和充当阻压器的DDR(DDR2/DDR3)实现的输出实现了高精度输出电压(电压变化范围为±1%)。集成式AVS(自适应电压调节)功能为到SoC的输出电压实现了控制,从而节省了高达20%(利用AVS估算得来[35 mV])的功率。作为一个完美的、通过测试的解决方案,系统设计者可以缩短开发复杂的分立电源系统所需的时间,加快面市步伐。还可以通过减少元件数量来削减成本。

(5)高可靠性系统

在SH7769 SoC上整合了PAM(物理地址管理)和DISCOM(显示对比单元),可以检测系统故障和实现高可靠性。PAM会限制和监测通过CPU或GPU访问存储器或外设。万一发生了预料之外的访问,该功能可以将该访问作废,并且向CPU生成中断。

DISCOM会监测并比较有待输出的每一帧数据和实际的输出数据。

新款SH7769 SoC采用的技术会不断应用于瑞萨将来推出的面向汽车信息娱乐系统的R-Car系列SoC。

封装、定价和供货情况

SH7769器件采用球距为0.8mm的496引脚BGA(球栅阵列、21mm × 21mm)封装。现已开始供应瑞萨电子SH7769 SoC样品,单价为60美元。预计将于2013年6月开始投入批量生产,到2014年6月月总产量将达到30,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)