美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年11月27日 莱迪思 半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布将在于12月3日至6日在中国北京举办的中国国际社会公共安全产品博览会(China Security Expo)上展出Varioptic的 液体镜头技术 ,使用基于LatticeECP3™ FPGA的HDR-60开发套件实现。莱迪思的展台位于展馆E1的Y13-14。欲了解更多有关中国国际社会公共安全产品博览会的详细信息,请点击//www.securitychina.com.cn/english/。
Varioptic公司突破性的电润湿法(Electrowetting)液体镜头技术由于完全没有移动部件,实现了非常快速和无噪音的变焦,确保了低功耗、无限长的生命周期和高抗冲击性,并且由于其动态范围广,具有从5cm到无穷远的变焦范围。Caspian 光学模块由Varioptic的Arctic液体镜头和高分辨率的成像镜头组成,可立即用于任意基于M12镜头的摄像机电路板。
此外,Helion公司开发了特别的知识产权(IP)模块对Lattice HDR-60开发套件上Varioptic液体镜头技术的性能进行评估。演示系统包括一块配备了Sony 2.4 MP图像传感器的HDR-60主板和Varioptic公司的Caspian模块。Helion IP支持开环、闭环和在视频模式下的自动对焦。IP可扩展用于支持光学图像防抖。
“与莱迪思和Helion的合作将帮助我们的客户通过使用一个完备的平台缩短产品上市时间,并从软硬件集成的本地化支持中受益,”Varioptic公司的销售和市场部总监,Frederic Laune说道。
“我们十分高兴看到这些技术,如Varioptic公司的液体镜头模块能够成为HDR-60开发套件周边系统的一部分,”莱迪思工业市场战略营销经理,Kambiz Khalilian说道,“快速对焦、极低功耗和高抗冲击性的Varioptic液体镜头技术,结合我们的低功耗、低密度FPGA器件,扩大了我们的目标客户市场,并为我们的客户带来更大的附加价值。”
在莱迪思展台,观展者将能够与莱迪思技术专家讨论他们的设计需求,并且观看采用莱迪思一系列低密度、超低密度FPGA器件,包括低成本、低功耗的MachXO2™和LatticeECP3™系列设计的新的摄像机解决方案的实际操作演示。现场展示包括新的WDR(宽动态范围)图像传感器解决方案;HD-SDI(串行数字接口)摄像头;以及MIPI图像传感器桥接解决方案,可用于实现低成本的家庭安防摄像头。莱迪思还将展示建立在HDR-60开发套件上的分析演示示例;这是一个独特的设计解决方案,适用于远程定位距离ISP多达10米的图像传感器;以及双图像传感器设计适用于汽车行驶记录仪黑盒。
关于莱迪思HDR-60摄像机开发套件
莱迪思HDR-60开发套件为摄像机制造商提供了几大独特的优势,包括完全集成的HDR图像信号处理流水线,从传感器到HDMI/DVI显示器。该开发套件还提供了业界快的自动曝光、高于120dB的系统动态范围、高效的自动白平衡算法和2D降噪——在FPGA中所有都使用流模式而无需外部帧缓冲器,实现了超低延迟并进一步降低了系统成本。板上DDR2存储器还可以实现多种应用,诸如3D降噪、来自多个传感器的图像拼接、图像旋转和图像扭曲恢复。
关于Helion
Helion位于德国杜伊斯堡,公司为CMOS图像传感器技术和液晶显示系统领域的客户提供各种工程和咨询服务。基于多年的摄像机研究和开发的实践经验,Helion为摄像机制造厂商提供了多种服务,实现更方便、快捷、灵活的开发。Helion提供先进的图像预处理IP,如IONOS视频流水线,以及独特的高动态范围图像(HDRI)BLENDFEST技术,用以开发快速和功能强大的摄像机系统。Helion是莱迪思LEADER设计服务和LatticeCORE连接IP方案合作伙伴之一。欲了解更多信息,请访问www.HelionVision.com。
关于Varioptic
2002年.物理学博士Bruno Berge建立了Varioptic公司,2012年1月Varioptic成为Parrot SA的一个业务部门。Varioptic公司开发、设计和销售基于其独有并获得专利的可编程液体镜头技术的电控微型光学产品。Varioptic公司开发的技术解决方案针对许多数码摄像机领域(生物识别技术、机器视觉、普通消费者和医疗摄像机)。欲了解更多信息:www.varioptic.com
关于莱迪思半导体公司
莱迪思半导体公司是以服务为导向的创新型低成本、低功耗可编程设计解决方案开发商。欲了解更多有关我们的FPGA、CPLD和可编程电源管理器件,如何帮助我们的客户开始他们的创新之旅,请访问www.latticesemi.com。您也可以通过微博或RSS了解莱迪思的信息。