处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔获100核处理器技术 或助力其移动领域

英特尔获100核处理器技术 或助力其移动领域
来源:搜狐IT 时间:2012-11-28

2012年11月27日消息,为了获得ZiiLABS公司(Creative科技公司旗下的一家全属子公司)的工程师、资产和知识产权,英特尔公司总共花费了5000万美金。

有意思的是,ZiiLABS公司是ARM公司的被许可方,拥有基于1.5 GHz四核Cortex-A9 CPU(用于Android系统)而设计创造的ZMX-40芯片。这个设备同高通Snapdragon S4 Pro中的有些类似,但还组合了96个ZiiLABS 公司具有专利权的StemCell媒体处理核心在上面。今年早些时候发布这款产品时,ZiiLABS 公司称之为“100核手机处理器”,称其设计考虑了Android 4.0 ICS系统的全面优化问题。

这种96核GPU技术显然是英特尔公司感兴趣的。我们希望这种技术能在图形处理模块方面提高Chipzilla公司的手机处理器性能,那么下一版本的Motorola RAZR i将会变得非常令人期待。