处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI新推双通道500+MSPS数模转换器

TI新推双通道500+MSPS数模转换器
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-07

日前,德州仪器(TI)宣布推出款双通道500 MSPS数模转换器(DAC),可为宽带传输系统降低材料清单成本。该12位DAC3162与10位DAC3152是同类产品中尺寸小、成本低和功耗低的器件,适用于无线基站、软件定义无线电、点对点微波、E-Band无线电以及便携式测试设备等宽带传输系统。

主要特性与优势:

低功耗:锐降至少30%,可延长便携式设备的电池使用寿命。DAC3162在500 MSPS下,输出电流为20 mA时,每通道功耗仅为135 mW;输出电流为2 mA时,每通道功耗则为 67 mW;

外形小巧:7 毫米 x 7 毫米QFN封装,与外形接近的双通道500 MSPS DAC解决方案相比,所需板级空间锐减50%;

引脚对引脚兼容:可便捷实现12位或10位分辨率,而且成本灵活性高,无需改变电路板或软件;

简化的接口:无需串行外设接口 (SPI)。

工具与供货情况:

采用48引脚、7毫米 x 7毫米 QFN封装的DAC3162与DAC3152现已开始提供样片,并将于2011年11月份投入量产。

此外,TI还可为DAC3162与DAC3152提供评估板(EVM),并提供包括CDCP1803时钟缓冲器与TRF370333正交调制器在内的完整收发器链。这些EVM完全兼容于TI TSW3100模式发生器模块,支持快速评估。DAC3162EVM与DAC3152EVM现已开始供货。

此外,还提供一款IBIS模型。