处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能电表需求旺,拉动家电能源管理市场倍增

智能电表需求旺,拉动家电能源管理市场倍增
来源:我爱方案网 时间:2012-11-28

【导读】每一个家庭都已经离不开电力,如何透过智能电网及家庭能源管理系统,有效控制家庭耗电状况,已是未来趋势。HEMS市场在2013年将会开始缓步成长,但从2014年开始到2016年,这类系统的出货成长将开始加速,达到一年近4,400万套的水平,营收规模近20亿美元。

随著智能电网在全球市场逐渐开始建立,相关软件市场也随之起飞。预计到2012年底之前将达13亿美元,2017年之前更将进一步成长为29亿美元,年平均复合成长率(CAGR)预计为15.2%。而因为智能电网而带动的相关软件及IT服务市场规模,预计在2012年底之前,可达到43亿美元规模,并以年平均复合成长率15.5%的速度成长,预计2017年之前可望超过86亿美元。

HEMS市场未来成长快速

而在智能电网的相关应用中,与智能电表(Smart Meter)关系密切的家用能源管理系统(Home energy management systems;HEMS)的重要性也大为提升。

市场研究机构 ABI Research预测,HEMS市场在2013年将会开始缓步成长,但从2014年开始到2016年,这类系统的出货成长将开始加速,达到一年近4,400万套的水平,营收规模近20亿美元。专门研究新能源的研究机构IDC Energy Insights也预测,随著消费者对家用能源管理系统兴趣升温,及公营企业积极发展,到2016年,北美公用事业企业对HEMS的投入将达5.78亿美元。


图题:家用能源管理系统

透过HEMS,除了家用电器之外,还能与能源机器、住宅设备仪器、EV(电动汽车)、家庭网络闸道、电表相连接,实现对家庭的能源管理。此外,该系统还可以连接室外的电力系统、信息系统以及附近的社区网络,利用天气信息与 传感器 找到多余的能耗源,并通过对家用电器的控制,达到节约能耗的目的。

另外,在家用能源机器的使用上,当太阳能光板的发电量出现剩余时,该系统可以指示热泵热水器烧热水,或者指示洗衣脱水机开始工作,从而实现对电力的有效利用。

尤其在易受天气等因素影响的再生能源,越来越多的应用于发电领域之后,为了确保电力供应的稳定,势必需要安装蓄电池,以便在节约能源的同时,程度地保证生活的舒适性。而HEMS所采用的可视化设计,可以让一般使用者及时掌握家庭的用电情况,未来用户只要使用智能型手机、平板等行动装置,便能轻松控制家中能源装置,除了能让用户可以很简单地了解自家的用电信息之外,还能通过对于能源消耗的统一管理,根据使用者的行为习惯和天气信息,向使用者提出高效用电的可行性建议。

如日本积水化学工业公司2011年4月推出的环保住宅“SMART HEIM”中,就标配有太阳能发电系统和HEMS。用户透过HEMS,可利用已经与互联网建立连接的个人计算机及智能型手机(高功能型手机)浏览用电情况,随时获取配电盘每条电路的耗电量及太阳能发电系统的发电量等信息,还能把信息发送到外部服务器上,包括每天及每小时的耗电量、发电量、买卖电量、电费及二氧化碳排放量等,还可看到事先设定的节电目标的完成度,并通过切换画面,浏览每个房间及电器的相关信息。

实现低碳社会的关键

随著采用HEMS的住宅逐渐增加,全国的用电量和发电量的资料也会快速累积,有助于电力供应业者制定更精细的发电政策,如按照地区、家庭结构、生活方式,更细致地提供建议。甚至有望根据消费者的希望,通过控制家电使其自动实现节能运转。

此外,由于配备燃料电池、蓄电池储能系统、电动汽车的家庭也在逐渐增加,透过HEMS参照天气预报和电力公司的供电资料,可将自行产生的电能存储在蓄电池中,在电力需求高峰时,利用蓄电池供电,进而节省电费支出的可能性,也将指日可待。

家庭能源管理系统可以实现视觉化,对家庭耗电量、可再生能源发电量、二氧化碳排放量进行实时监控。同时可对家庭用电终端进行耗电目标设定,并为家庭提供全方面的节能建议。但这还不是终目标,终的理想是实现自动化节能控制、与可再生能源发电实现联动效应,根据电力公司的供电状态调整自身用电标准,终将成为家庭微型低碳能源系统的控制中心。