处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013年全球液晶面板产业趋势分析

2013年全球液晶面板产业趋势分析
来源:中国半导体行业协会 时间:2012-11-27

    2012已接近尾声,即将进入2013,可以肯定的是,全球面板厂技术竞赛的重点,围绕三个名词AMOLED、LTPS和IGZO,而后两者都是AMOLED看重的下世代驱动背板技术。

    高阶行动装置的高解析面板竞赛,在2013年极可能进入尾声。不过,掌握AMOLED、LTPS、IGZO仍是面板业者竞逐的重点,尤其是AMOLED及IGZO,更是未来在市场胜出的决定关键。

    目前投入LTPS面板生产的厂商已经有TMD、Sanyo、Hitachi、Sharp等公司。韩国的三星电子、LGPhilipsLCD电子也已经把第1世代加工设备场,转型为低温多晶硅生产线。尽管有TMD公司投入生产笔记型计算机用LTPS面板,但是生产的尺寸都在局限在6吋以下,产品应用于电子数字相机、可携式信息产品、可携式液晶电视、以及汽车导航系统的液晶面板。

    中小尺寸的市场产值预计将保持20%的高成长速度,主要成长的起因是来自IA产品的扩张,但未来在3G的需求下,手机将很可能是加速市场成长的另一个动力。因此,厂商们不无卯足劲积极扩增产能,或是切入LTPS-TFTLCD技术开发,相信在2001年后LTPS-TFTLCD将会从中小尺寸逐渐迈向10吋以上的应用市场。未来产品除了性能优异外,价格、供给量及产品开发速度,都将决定谁是市场上的赢家。而LTPS-TFTLCD的技术,我国台湾省目前已开始进行研发,但是实际量产的实力相信与日本之间仍有某种程度的差距。

    事实上,台厂对LTPS的掌握度极高,其中统宝在LTPS领域耕耘极久,随着奇美电子、群创、统宝合并后,奇美也承继了这项技术。友达也曾从统宝挖了不少LTPS的好手,加上去年并购东芝行动显示器(TMD)新加坡4.5代LTPS厂,不仅取得东芝的产能和技术,也赚进新力与东芝笔电的LTPS面板订单。

    再看看IGZO的布局,目前韩国的三星、LG与台湾的友达、奇美都预计在明年进入IGZO的量产阶段,但日本夏普的脚步快在2011年11月即已开始量产。夏普IGZO的产能来自其龟山第二工厂8代线,根据IEK的分析,目前每月已有一万片的产能,预计明年还会提高IGZO产能,用来生产30寸以上的高画质大尺寸液晶面板。

    在鸿夏恋的发展中,即传鸿海属意要获得夏普的IGZO技术,但夏普却将之视为翻身筹码而不愿放手。夏普确实握了一手好牌,近来看好IGZO而愿意投资夏普的大头一一出手,包括Intel及Qualcomm在11月中传出有意联合对夏普投资300~400亿日元;另有消息指出Apple也愿意向夏普提供20亿美元的资金。

    日、韩在下世代显示技术的优势仍在,但台湾的友达及奇美/鸿海的实力也不容忽视。针对AMOLED、LTPS和IGZO,友达皆同步布局,近来获得AppleiPadmini的部分订单,证明了自己拥有线的面板技术与角逐实力。

    从群创、统宝、奇美,到今年对夏普10代线的整合,展现了鸿海对面板事业的看重及长远布局。近来鸿海内部推出的「眼球计划」,更突显其强烈的企图心,将全力打造贯穿中小尺寸行动终端面板、大尺寸电视面板及触控面板等所有与显示相关的零组件及制程。

    显示面板的眼球之争,已上演了数十年,但展望未来,这项科技的演进仍有很大的想像空间。这也是DRAM可以退场,但在显示技术的发展上,台湾却不容轻言放弃的原因。然而,从AMOLED发展的教训可知,新技术的研发不仅要有眼光,而且要有魄力和决心,不然,落后一步,再回头已百年身了。