处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧胜音频中枢和D类扬声器放大器提供更高清品质

欧胜音频中枢和D类扬声器放大器提供更高清品质
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-04

欧胜微电子有限公司日前发布一种新型全数字音频解决方案,并推出其的音频中枢产品WM8996和WM9082 D类数字输入扬声器放大器。这个强大的组合,针对智能手机和平板电脑市场,为设计者提供了一个数字音频子系统,消除了在更长距离上路由模拟信号所造成的失真。

WM8996专为需要高质量语音通话和音乐回放需求的目标产品而设计。该器件集成了一种创新的音频混合技术,它能很容易地处理多个音频路由和并行的使用案例,高效地利用了紧缩封装中的半导体空间。WM8996内置了欧胜带有超低功耗的卓越音频回放质量技术,在提供增强高清音频质量的同时显著延长了电池寿命。WM8996也包含了一个数字的音频界面,它采用了脉冲密度调制(PDM)协议来连接像全新的WM9082这样的数字扬声器放大器之外,还有像WM7210和WM7220这样的数字麦克风。

WM9082是一款可提供PDM输入能力的高性能D类扬声器放大器,它是WM8996的一个完美的配件。该音频输出提供了市场的100dB信噪比性能,低带外噪声频谱可减小辐射的电磁干扰;该款小巧的器件(2.3mm2)能够为一个4Ω的扬声器提供高达2.5W的驱动。

在WM8996音频中枢和WM9082 D类扬声器驱动器之间的数字音频界面,可提供卓越的抗噪声性能,从而消除了传统模拟放大器所需的输入滤波器元件。这种PDM界面格式降低了终端产品设计中结构形状的复杂性,且不影响音频质量,因为它提供了数字化转换数据的选项。这避免了在更长距离中路由模拟信号时造成的失真。因此,器件之间的PDM界面简化了设计并显著缩短了上市时间。该解决方案通过减少了通常用以支持一个音频子系统所需的各种分离元器件,也确保了大幅度节省PCB面积和物料清单(BOM)成本。

欧胜产品组合总监Eddie Sinnott评论道:“WM8996内包含的开创性混音技术使硅芯片的高效利用成为可能。当与WM9082相结合时,这款针对多媒体设备的全数字音频解决方案扩大了我们的音频中枢组合,可确保实现数字连接系统可提供的功能、性能、设计方便性及成本等方面的改善。此外,当与诸如WM0010等欧胜的一系列数字MEMS麦克风和以音频为中心的数字信号处理器(DSP)相结合时,可为音频信号路径上的声效增强及噪声减小算法提供一套完整的解决方案。”

WM9082采用一种9球的CSP封装,现已可提供,单价为0.75美元;WM8996采用一种54引脚的W-CSP封装,现也可提供,一千只订货量时的单价为2.6美元。