处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

详解NFC技术,让支付更简单、更安全

详解NFC技术,让支付更简单、更安全
来源:我爱方案网 时间:2012-11-23

导读:NFC近场无线通讯技术不仅不需要线就能进行数据交换,也由于NFC的使用型态,仅为利用两装置的简单靠近、感应即完成通讯,整个过程不仅直接、快速,也因为近距离感应与无实际联机进行传输,让NFC的传输安全性也相对获得保障,非常适用于高度安全性、保密性的电子支付、票证支付等应用。

近距离无线通讯技术(NFC),可以让设备在非接触前提下,进行点对点的无线通讯行为,而在行动装置的设计方案中,在Google于Android手机、平板计算机陆续将NFC技术方案整合于标准开发平台上,让第三方软件开发商也可藉此发展多元的行动NFC应用...

NFC近场无线通讯技术,其目的在于提供近距离的无接触无线数据交换,例如进行读取/写入非接触式IC卡,除各种安全应用外,NFC技术特性近来也开始被用于更生活化的行动装置整合应用。

NFC技术是由Philips、Sony联合开发的无线连接技术,NFC的应用可以让电子设备即便没有实体传输线连接,亦可进行数据传输,而NFC在现今已大量用于电子钱包、识别证等生活化用途,而在现今各种传输线材、接口多元化发展,NFC技术正可以利用无线化传输优势,提供一个绝佳的数据传输应用解决方案。

 不用实线即可验证、传输 ,适用电子票证、电子支付应用

而NFC技术除了不需要线就能进行数据交换的优势外,其实在应用机制上,NFC也占有相当程度的应用优势,因为NFC的使用型态,仅为利用两装置的简单靠近、感应即完成通讯,整个过程不仅直接、快速,也因为近距离感应与无实际联机进行传输,让NFC的传输安全性也相对获得保障,这些特性尤其在亟需高度安全性、保密性的电子支付、票证支付等应用场合,NFC技术更是的方案。

在支持NFC无线通讯技术的设备,可选择进行主动/被动型态进行无线通讯,而在被动模式状态下,对于发起NFC通讯要求的设备(NFC主设备)可在整个无线数据交换的通讯过程提供RF-field,再经由传送传输初始命令后,在NFC主设备即可告知NFC目标设备预计进行的传输通讯是选用哪个传输速度进行通讯,一般主设备可以要求106kbps、212kbps或424kbps速度进行数据交换。而在NFC目标设备上,在取得预期进行的传输速度要求后,目标设备进行应答后,彼此交互完成无线数据交换。

传输过程自动完成各项验证,简化使用者应用程序

而NFC目标设备不必产生RF-field,可运用load modulation(负载调变)技术将应答采相同的传输速度要求,无线传送给NFC主设备接收。NFC通讯机制设计和以ISO14443A、MIFARE、FeliCa等非接触式的智能卡架构兼容,所以由NFC主设备在主动或被动型态下,都能使用同样的联机初始化程序来检测非接触式的智能卡、或NFC目标设备来建立无线通讯渠道。

但在主动型态进行无线通讯时,在每一部设备预计向另一台设备发起无线传输程序过程中,都必须先行建构RF-field,以便于进行后续的通讯速度确认与交互应答,而在行动装置产品应用中,可以透过初期发起通讯的同时确认两组设备的电力状态,也可设计由电能存量较高的设备作为NFC的主设备,进而由主设备建构RF-field,而由电池电量较低的设备以被动方式进行应答交互,因为建构RF-field须耗用较高电能,而由低电量的设备作为被动设备,在进行NFC通讯过程可大幅降低功耗,进而延长电池续航力。

在NFC通讯的标准化方面,NFC为符合多种标准的开放式平台技术,不同的通讯标准已规定NFC设备使用的调变、编码、传输效能、RF接口所使用的讯框格式,同时定义传输过程的主动/被动初始化程序。而要作为一款面向消费者需求的传输、交易机制,NFC在技术架构上要比红外线传输技术显得更快速、且操作程序更为简便;此外,相较蓝牙无线通讯技术虽可支持超过10m的无线通讯距离,但实际上仅能算是可补足NFC通讯距离过短的缺点,但在安全性与便利性上仍较NFC略逊一筹。

 与红外线、蓝牙技术不同 ,NFC短距离非接触具价值

但在产品设计上,与红外线技术不同的是,NFC与蓝牙无线传输技术反而可以成为彼此互补的整合设计方案。例如,NFC近接即能沟通、传输的技术方案,正好可以用来解决蓝牙无线传输方案必须先进行装置配对、验证的繁琐过程才可以开始使用的限制,让蓝牙传输方案的无线连结更具便利性,利用NFC技术方案近接、感应、验证可在不接触的前提下,透过靠近感应确认设备合法性,让整个蓝牙无线传输的使用体验大幅提升。

前述的辅助蓝牙网络建立的验证、配对应用形式,只是NFC多元应用的形式之一,基本上NFC设备另可作为非接触式智能卡、门禁卡的读写终端,甚至是设备与设备间的传输途径,解决如门禁、安全应用,或是利用极短距离进行的无线信息交换/传输途径,进行电子小额支付程序,也可以利用NFC作为重要数字内容交换传输前的使用金钥交换验证程序,先由NFC确认传送方与接收方的传输渠道速度、方法后,搭配身分验证与使用权限确认,再由高速炼路进行实际内容传输交换程序。

尤其是NFC的应用方案相当多,对于用户来说,也可开启周边可能服务进行探索,确认周边有相关应用服务后,再由NFC近接感应进行服务使用权限验证与关键数据交换程序,透过探索周边环境与相关NFC设备的应用功能与服务,对于未来在使用界面大幅客制化与生活应用简化趋势下,透过NFC的感测、验证与取得相关应用资源过程中,使相关应用与服务的取得过程尽可能简化,同时又可达到交易或数据交换过程中确实保密的使用要求。

即便NFC传输距离甚短、同时已可达一定程度的传输安全性,但实际上用于进行行动小额支付这类应用,使用者仍会对NFC的安全性有顾虑,因为NFC技术本身已兼容多种开放标准,若无搭配对应安全机制,无法消弭用户对NFC的安全疑虑,而目前也有相关厂商实行NFC解决方案搭配安全芯片整合的复合应用设计方案,在其应用之NFC架构下,不只保有NFC的便利性,透过安全芯片整合,另可达到比一般NFC通讯方案强度更高的资安保全应用架构。