处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于MSP430与DTMF技术的医院呼叫对讲系统设计

基于MSP430与DTMF技术的医院呼叫对讲系统设计
来源:我爱方案网 时间:2012-11-23

【导读】随着科学技术的迅速发展,尤其是电子信息技术的不断更新,医疗卫生事业也逐步深化改革,实现现代化医疗成为医院未来发展的趋势,医院呼叫对讲系统是提高医院的护理水平的重要设备之一,其基本功能就是通过一种简便的途径使护理对象与医护人员达成沟通。

16位的MSP430单片机的集成度很高,片内资源丰富,主要的突出特点是低功耗,可以实现长时间的稳定工作,应用到该系统后,性能得到很好的优化,可以提高医护人员的工作效率和降低他们的劳动强度,病人也能得到及时的护理和医疗,可以显著提高医院的服务水平和医疗质量。

1 DTMF呼叫对讲系统介绍


1.1 DTMF技术的介绍
 
DTMF(Dual Tone Multi Frequency),即双音多频,由一个高频信号与一个低频信号叠加组合成的,分别代表一个数字或字符。双音多频信号,是用两个特定的单音频的组合来代表数字或功能。高低频信号各有4种,分别组成高频群和低频群,采用8选1的组合方式来构成DTMF信号,从而有16种组态,分别可以代表拨号键盘上的0—9、A—D、*、#等16个字符,按照信号频率和字符对应列出表格(如表1所示)。由于其具有良好的抗噪声特性,被广泛用于通信系统拨号传输。

 
1.2 呼叫对讲系统的工作原理
 
系统的主机和分机都通过单片机进行控制,由于在整个呼叫系统中主机只有一个,是系统的核心模块,通过外部总线可以与分机连接,实现呼叫对讲的功能。主机可以在任何时间接收分机的呼叫,同时数码显示屏和病人信息一览显示表能同步和准确地显示相应的信息,设有一级、二级和三级护理级别,当有多路呼叫信号时,按护理级别和先后拨打顺序循环显示。
 
需要阅读更多内容,请先登录查看!