处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

士兰微电子发布音频解码芯片SC9688UA

士兰微电子发布音频解码芯片SC9688UA
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-11-04

杭州士兰微电子公司近期发布一款针对音频解码市场应用的带有USB,SD卡和CD接口的音频解码芯片SC9688UA。该SoC芯片集成了音频解码功能,可直接解析存储在CD、USB盘和SD卡上的文件系统,自动识别和解码音频文件,并自动进行播放。另外,该芯片也支持将I2S输入的音频数据保存到USB盘、SD卡的文件系统中。芯片内嵌高性能MCU,对用户开发进行了完善的支持,可广泛应用于台式音响系统和车载音响系统等消费音频领域。

SC9688UA集成了一个MCU核,一个解码内核和伺服控制模块。MCU核实现主控功能,MCU可以工作在32KHz,500KHz,1MHz,2MHz, 4MHz,8MHz,12MHz,16MHz等多种频率,内部RAM大小为256字节,可扩展内部RAM51字节,通过SPIFLASH,指令空间可扩展到8M字节。该MCU核内部集成保密存储模块,控制GPIO,Uart,SpiFlash,Key Board以及RTC和时钟等模块,MCU还可以根据寄存器掌控解码内核的状态,自动进行工作的开始,结束和复位等操作;该MCU核兼容MCS-51全部指令集,可以完善地支持用户的二次开发。

解码内核负责快速高效地对存储在CD,U盘或SD/MMC 卡上的音频文件进行解码,并通过内部18位DAC进行音乐播放。伺服控制模块支持CD-DA的直接播放,支持CDROM,CDROMXA格式的盘片。

SC9861在芯片中集成了USB2.0 Full Speed Host收发器,支持MSC规范,可播放存储在支持USB2.0 Full Speed协议的U盘中的音乐文件;集成了SD/MMC存储卡控制器,支持符合SD/MMC协议的存储卡,容量范围为32MB ~ 32GB,能够全面兼容目前主流的U Disk (包括普通U盘,移动硬盘等)、SD/MMC等多种存储介质。

此外,芯片支持MTR计数,包含IIS接口和四路6位ADC,可以支持按键,支持MCU唤醒功能;内置保密存储单元,支持对SPIFLASH 里的程序进行保密;集成RTC,单独供电,带万年历功能,带128字节保护RAM,可在主电路断电情况下保存信息。