处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

爱数TxCloud云柜大统一特性从容应对信息集中化趋势

爱数TxCloud云柜大统一特性从容应对信息集中化趋势
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-11-22
从便利店连锁说分支机构灾备之痛

仅就灾备而言,其重要性和必要性已不需赘述。可是当灾备面对众多分支机构的时候,麻烦就找上门来了。接下来就让我们来一起走近分支机构的灾备建设。连锁便利店是生活中常见的一种分支机构,假设您拥有一家连锁便利店,上千的门店。在您看来,每个门店的进销存数据都是高价值的资产,于是数据容灾成了必做且很有意义的事。首先您要为每个门店购置容灾设备,相同设备重复采购,支出庞大。可重要的资产迫切需要保护,也只得忍受高昂的成本。等到采购的设备在每个门店安装部署完,您开始了解只有良好的运维管理,才能真正让您宝贵的资产有灾备无后患。于是您只能去招聘专业的运维人员,让他们每天去各门店巡检。运维团队很是积极努力,可天有不测风云,不可预知的意外总是不期而至。问题出了一个就会有两个,运维人员开始疲于奔命,管理成本和效果无法得到保证。这样的烦恼不仅是困扰着小小的便利店,就算是那些大型的跨国企业也摆脱不了,他们面临的问题更加难以解决。

浅析传统分支机构灾备瓶颈

通过上面的内容,我们可以类比的总结出分支机构如果要做备份容灾,使用传统方案的话具体会遇到的问题主要体现在哪里。

规划难

通常对于一个组织而言,旗下的各分支机构业务都会具有各自的特点,其所处的环境,需要面对的问题都可能大相径庭。需要解决的问题不同,自然其所采用的应用系统也不会相同,就算是采用同样的应用系统,在具体的部署和使用上也会产生差异。所以,面对众多分支机构,在进行容灾规划的时候,各机构件间的软硬件差异和灾备需求的不同都给统一的灾备规划设置了障碍。随着复杂度的上升,很难用一套传统灾备方案来解决所有问题,而针对现状设计多重方案实现灾备的成本又过大,也难以 应对 今后的变化。

管理难

大多数情况下,组织内的分支机构是因为跨地域业务而生的。所以在一定程度上讲,分支机构就是距离远和分布散的代名词。距离远和分布散的特性给传统灾备的运维管理带来了难题。众所周知,灾备系统要运转良好,确实有效的话,运维管理是必不可少的。灾备系统中的软硬件,都需要定期的进行检查和调试。传统的灾备应用在分支机构时,无法进行统一管理,各分支机构需要自行运维和管理,这就很容易造成管理不一致的问题。

共享难

因为各机构间硬件基础资源是相对独立的,在设备采购建设时都必须考虑一定的冗余。而当一个机构面临硬件基础资源紧张的情况,另一个机构却冗余过大时,这两个机构间却无法共享资源,造成资源紧张的机构只能再另行采购设备进行扩展,而资源冗余的机构也只能眼看着设备资源被闲置浪费。所以,传统的灾备方案难以共享基础资源,也成了分支机构灾备的瓶颈之一。

集中难

在当今的 信息 社会,信息是极为重要的资产。在一个组织内部,各分支机构间的信息进行集中存储、集中处理、集中保护的需求更是强烈。传统的灾备方案因为其自身的局限性,使各分支机构各自为战,信息需要被集中起来时,通常先要在各分支机构另行导出需要搬运的数据,然后用磁盘甚至磁带来承载,再通过运输的方式将介质送往数据中心,这样的过程往往会遇到存储介质不同、存储结构差异、运送不便等困难,无法顺应当前信息 集中化 趋势 的大潮。

分析之后我们可以发现,当分支机构达到一定规模的时候,传统灾备方法常变得难以满足要求。统一规划、统一管理、资源共享、信息集中等分支机构所特有的容灾需求,成为了传统分支机构灾备解决方案的瓶颈。这个时候就需要一种新的解决方案来彻底解决分支机构容灾难的问题。

爱数 TxCloud云柜 大统一轻松构建备份容灾私有云

近期,作为一体化容灾的首倡者和,爱数重磅推出了身具云计算基因的爱数TxCloud云柜,立足于信息集中化的大发展趋势,专为解决共享灾备及大数据集中备份需求。

目前,爱数的共享灾备方案是基于以爱数Tx3系统中心为中心,多业务应用节点为基本点的总体思路构建备份容灾云,通过Tx3系统中心对接入的共享灾备站点进行管理。TxCloud云柜的出现极大增强了整个备份容灾云方案的性能优势,有效简化了备份容灾云方案的部署实现难度。将TxCloud云柜作为共享灾备站点,让所有分支机构都共享到TxCloud实现异地容灾,可以帮助用户轻松统一规划,实现小化采购,提供更有效的统一管理、更灵活的资源共享、更简单的信息集中。

统一规划及采购

结合利用爱数TxCloud云柜实现备份容灾云方案,无需再为如何整软硬件资源以达到灾备中心的性能要求而烦恼。爱数TxCloud 云柜专为大数据而设计,随插随用基于存储池技术的高可扩展性,可高达18TB/小时备份恢复速度等特性,帮助您轻松构建私有备份容灾云,实现组织内部的共享灾备。TxCloud 云柜的出现,让您不再需要考虑众多设备的兼容及扩展问题,轻松的实现统一规划、统一采购的要求。

统一管理

结合利用爱数TxCloud云柜实现备份容灾云方案,用一个共享式的灾备平台来代替传统的灾备方法,TxCloud云柜生来就对Tx3系统中心提供完美的支持,更有效的将管理统一到一处,通过使用Tx3系统中心进行运维,使运维人员不必再跋山涉水,只需坐看风云变化,随时掌控全局,运筹帷幄于千里之外。存储池技术也使您不用再过多的关注存储的细节问题,TxCloud统统帮您搞定。同时爱数又以解决方案为中心,以服务和运维支撑为基本点,提供方便快捷随时响应的运维支持服务,定期的售后巡检也使您全无后顾之忧。

资源共享

爱数TxCloud云柜的存储池技术使备份容灾私有云中所有机构的备份空间都是共用的,不再需要为各个机构单独扩充存储空间,基于一个统一的存储池管理,各机构的数据分布式的存储在底层各个存储介质上,无需考虑各存储设备的差异。如果存储池资源不够用了,只需要根据实际情况统一扩展即可,极大提升了备份空间的使用效率和管理效能,节约了备份成本。

信息集中

利用爱数TxCloud云柜构建备份容灾私有云实现共享灾备还可以把原本分散的信息集中起来。原本各自独立的机构信息,通过备份容灾私有云自行统一集中到一个灾备中心,这不仅仅在管理上提供了便利,省去了人工搬运的诸多烦恼。TxCloud云柜特有的智能同步技术,兼容所有爱数备份容灾产品,让数据的远程传输变的更加简单高效。可支持432TB的备份容灾物理容量,高达500的并发响应数,即使再多的分支机构也不用担心性能问题。同时基于数据高可用的技术,使数据可以被统一高效的利用起来的,遥远的分支机构仿若尽在咫尺。

综上所述,使用爱数TxCloud云柜轻松构建备份容灾私有云,可以完美有效解决众多分支机构灾备管理的困境,实现了统一规划、统一采购、统一管理三位一体的大统一,使您的组织从容顺应信息集中化趋势。